This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:启动时的输出电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22924C, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621697/tps22924c-vout-at-start-up

器件型号:TPS22924C
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

您能告诉我 TPS22924C 在启动时的运行情况吗?

当 Iout 较小时、波形看起来就像启动时的输出电压升高一样。

您能告诉我们这种行为的原因吗?

TINA-TI 也复制了它、因此我将其附在下面。

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    TPS22924C 具有快速输出放电(QOD)功能、可在器件未导通时保持 VOUT 下拉。 但是、查看数据表中的第9.3.3节、您将看到以下注释:

    '当用户关闭主导通 FET 时、输出下拉有效。 下拉会将输出电源轨放电至电源轨的大约10%、然后自动断开输出下拉电阻以优化关断电流。"


    如果负载电流太小而无法保持输出下拉、则 QOD 可能无法在器件导通之前对输出进行完全放电。 您是否在实验中看到此行为?

    此外、TPS22924C 还具有下一代器件 TPS22925C。 该器件具有更高的性能、并且 QOD 将保持活动状态、以将输出下拉至0V。 由于这两个器件是引脚对引脚的、因此值得尝试使用 TPS22925C。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek-San、

    感谢你的答复。

    在启动时输出电压升高的区域、

    即使器件已禁用、也无法理解输出电压也会升高。

    我 在实验室中确认了这种行为。
    我想发送波形、可以通过电子邮件发送吗?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    我已通过我的电子邮件向您发送了一封私人邮件、请随时向我发送示波器照片。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius