This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34925:LM34925

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34925, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621563/lm34925-lm34925

器件型号:LM34925
主题中讨论的其他器件: LM5160

尊敬的先生:

在上述器件型号 LM34925 (隔离式直流/直流转换器)中、

  1. 通过使 VOUT1成为虚拟输出、我们是否只能使用单输出(VOUT2)?
  2. 由于 LM34925的最小输入电压为7.5V, 因此如果 IC (LM34925)接收到低于最小输入电压(例如,如果假设输入电压为5V),输出会发生什么情况?
  3. 是否可以通过电阻器调节输出电压?

正在等待您的类型的回放

谢谢  

Hemantha Kumara N K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)是的、您可以仅使用 VOUT2并使用 VOUT1空载。 但请记住、FB 来自 VOUT1、调节基于 VOUT1
    2) 2)我不确定它是否可以工作、因为 VCC 电压为7.6V、因此您可能没有足够的栅极驱动。 您可以使用 LM5160 Flybuck 配置。
    3) 3)是的、您可以通过反馈电阻器对输出进行调优、并且可能需要使用用于 VOUT2的齐纳二极管来保持输出不会过压

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Areif,它将为我们提供很多帮助。

    Rgrds、

    Hemantha Kumara N K