Other Parts Discussed in Thread: LM34925, LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34925 主题中讨论的其他器件: LM5160
尊敬的先生:
在上述器件型号 LM34925 (隔离式直流/直流转换器)中、
- 通过使 VOUT1成为虚拟输出、我们是否只能使用单输出(VOUT2)?
- 由于 LM34925的最小输入电压为7.5V, 因此如果 IC (LM34925)接收到低于最小输入电压(例如,如果假设输入电压为5V),输出会发生什么情况?
- 是否可以通过电阻器调节输出电压?
正在等待您的类型的回放
谢谢
Hemantha Kumara N K