This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:请帮助检查 TPS51100断电测试结果

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621804/tps51100-please-help-check-the-tps51100-power-down-test-result

器件型号:TPS51100

降级器、

请在?时帮助检查 TPS51100的测试结果

您可以在下面看到 TPS51100断电时 VCC=5V 和 VTT=0.75V 波形的测试结果、您可以看到、首先有一个峰值(上升)、然后下降到零。 它是否合理且工作稳定? 为什么?

数据表:

BES 此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    当 VCC 电压降至关闭阈值以下时、我怀疑 VTT 由负载侧的泄漏电流充电。

    您是否能够断开 VTT 与负载的连接、或移除 DIMM?

    谢谢