Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65910 主题中讨论的其他器件:AM3352
您好!
连接 AM3352 + TPS65910A31A1RSLR 电路。
VAUX2设置为3.3V、但启动后测量值为3.578V。
为什么 VAUX2电压电平高于设定的电压?
请参阅随附的原理图并告诉我根本原因。
此致、
Nicky