This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:VAUX2电压电平问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620585/tps65910-vaux2-voltage-level-issue

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352

您好!

连接 AM3352 + TPS65910A31A1RSLR 电路。

VAUX2设置为3.3V、但启动后测量值为3.578V。

为什么 VAUX2电压电平高于设定的电压?

请参阅随附的原理图并告诉我根本原因。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    此原理图看起来正常、VAUX2是否立即稳定在3.58V、或者它是从3.3V 开始并逐渐增加? 如果延迟增加、延迟是否可以与系统中的任何其他事件相关联?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    VAUX2从3.3V 开始、但当 CPU 在读取 ROM 数据后输出第一个字母时、它更改为3.58V。
    保持3.58V。
    客户有2种使用 AM3352BZCZ30和 AM3352BZCZ60的电路板。
    此症状仅发生在 AM3352BZCZ30使用的电路板上。 AM3352BZCZ60电路板中未发生。

    VAUX2仅连接到 CPU、因此它与系统中的其他器件不相关。


    您能告诉我为什么会出现这种症状、以及如何解决这种症状吗?


    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    这似乎与布局相关、两个板之间的布局有多相似?

    直接测量电容器两端的电压、CPU 附近的电压是否与 VAUX2之外的电压相同? 并且 VAUX2是唯一受影响的电源轨吗?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    首先、客户制作了 AM3352BZCZ30板、然后将此原理图和布局用于 AM3352BZCZ60板。
    因此、她认为这不是布局问题。

    寄存器中是否有要检查的内容或其他内容?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    VAUX2不能设置为高于3.3V、PMIC 中该稳压器的寄存器为0x33、只有4种可用电压可供选择。

    Z30电路板是否始终表现出这种行为? 如果没有、最近发生了什么变化?

    下降 Z60电路板的 cpufreq 是否会使其能够以与 Z30电路板相似的方式运行? 如果是、问题是否开始出现?

    电容器测量的结果是什么?

    此致、

    Rick S.