This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103:BQ24103器件死区

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603710/bq24103-bq24103-part-dead

器件型号:BQ24103

我们将询问 BQ24103。

输入和输出条件
输入:12V/2A
2.输出:8.4V/1A


问题
IC 充电期间、BQ24103 VCC 和 GND 短路。
这种现象在消费者使用3至6个月后出现。
您怀疑什么类型的事情?

它目前由(充电器→电池→升压器)组成。

相应的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么 FB 引脚连接到 VIN? FB 用于输出电压模拟反馈调节。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    上面所附电路图的引脚名称不正确。

    抱歉。 我将再次附加原理图。

    请使用修改后的电路图进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些问题需要您确认、

    Q1:电池规格是什么?(?S?P,充电电流,充电电压等)

    问题2:您能否提供此简短问题的情况? 您是说它在开始时正常工作。 3-6个月后、VCC 对 GND 短路、没有任何奇怪的行为?

    问题3: 您的设计中是否出现了单个问题或其他类似现象?

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:电池规格是什么?

    A1:

    电池供电
    电池类型:锂离子电池
    电池规格:ICR18650B4
    制造商:LG 化学
    电池容量:2、500mAh (0.2 C 放电)
    正常电压:3.6V
    终止电压:2.75V
    内部电阻:100MΩ Ω 或更低
    重量:最大48.0 g

    电池组充电状态
    充电电压:8.4V 0.05
    充电电流:1250mAh、最大充电电流:2500mAh、结束电流200mA
    充电方法:CC-CV 模式
    充电时间:大约7小时

    电池组规格
    正常电压:7.2V
    放电结束电压:5.5V
    正常容量:7、500mAh [2S3P]
    最大放电电流容量:5A
    内部电阻:350mΩ Ω 或更低

    工作温度:
     1)充电:0 + 45C Ω
     2)放电:-20 + 60C
     3):-20 μ F + 45C μ F (短期存储)
     4)-20 + 20C (长期保存)

    Q2、Q3:

    答:当用户在使用电池后的晚上给电池充电时,第二天早上就确认有缺陷。

    我不知道造成这种情况的确切原因,我想任意地制造这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您的充电要求、您的设计中没有大错误。
    您是否尝试重复此问题?
    唯一的缺陷是 Vcc 接地短路或存在其他错误?
    您能否为我们提供一些波形以找到此问题的线索? 我们希望在这个问题发生之前/之后使用波形、然后我们可以轻松找出根本原因。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们试图任意地制造同一问题,但我们无法制造。

    我们将提供测量的波形。

    电压进行测量

    CH1:pin4 (in)、CH2:pin20 (out)、 ch3: battery

    电池电压:5.45V

    电池电压:6.47V

    电池电压:6.93V

    电池电压:8.07V

    电池电压:8.17V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    那么、这些波形来自正常 IC、对吧? 如果在许多单元中出现此问题、我们将认为是 IC 故障、使系统工作异常。 由于我们无法重复此问题、无法绘制波形以进行分析、也无法确保故障情况、因此我们无法确切地知道根本原因是什么。 您能帮助我确认故障情况吗? 故障器件/? 单位)尝试再次复制问题以绘制波形。 我们确实希望为您提供帮助、但如果没有任何波形或相关信息、我们无法找到线索。 感谢你的帮助。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    所有有缺陷产品的电池电压测量值为7.25V。
    我们已经在充电时进行了温度测试。 大约7.4V 时停止充电。 电源关闭、1小时后充电、充满电至8.4V。
    这是否是产品问题的原因?

    温度测量结果。
    VBAT      时间   温度
    6.267V  11:43     36°C
    6.972V  12:00     47°C
    7.058V  12:15     50 C
    7.147 V  12:47     52 C
    7.318V  13:47     53 C
    7.403V  14:53     55 C

    中间停止充电(原因未知)
    7.4V 在16:19重新启动
    7.911V  17:53     56°C
    8.291V  19:18     53°C
    8.396V   19:56     43°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy:

    对于 bq24103的 TS 引脚、您是否将该引脚连接到电池热敏电阻或仅连接一个分压器作为原理图?

    您可以参阅数据表"温度鉴定"。 如果 TS 电压低于热阈值、充电将暂停。 您还可以测量 TS 电压、以查看温度是否是停止充电的关键点。

    但是、即使温度导致充电暂停、它也是保护功能、不应损坏 Vcc 引脚。 请确认故障情况吗? 是否只有 Vcc 引脚对地短路或任何其他元件或引脚损坏? 如果在 Vcc 损坏之后出现另一个故障、我们可以通过它们之间的关系来分析根本原因。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上面的电路图所示、ts 引脚由一个电阻器连接。
    我们没有使用热敏电阻。
    在所有电流缺陷中、VCC 短接至 GND。
    我应该识别哪些部件?
    充电停止时应该检查 VCC 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上面的电路图所示、ts 引脚由一个电阻器连接。
    我们没有使用热敏电阻。
    在所有电流缺陷中、VCC 短接至 GND。
    我应该识别哪些部件?
    充电停止时应该检查 VCC 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy:

    请检查所有 bq24103引脚和输出组件。 我想确认是否有任何其他故障组件或引脚、因为我想查看另一个故障组件或引脚的根本原因是否会损坏 Vcc 引脚。 我不知道 Vcc 对地短路的原因。

    是的、请在充电停止时检查 Vcc 电压。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们 一直遇到一个持续的问题、我已经测试了"衰减测试"。 您是否会被推断出问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy:

    这是故障分析报告吗? 您可以将其发送至 ann_lien@ti.com 吗? 我可以根据此报告与我们的团队进行讨论。

    损坏应由过流或过压引起。 Vcc 通过二极管连接到输入电源。 您能否检查输入电压或二极管上是否发生过 OV 或 OC?

    谢谢、

    Ann Lien