This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:V13 (VTT)电源故障

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603783/tps650830-v13-vtt-power-fault

器件型号:TPS650830

您好!

我的客户遇到有关 V13 (VTT)电源故障的问题。


Q1:为什么 V13_FLTmsK 的默认值为"1"?
其他默认值为"0"。

Q2:在设置 V13_FLTmsK ="0"后、是否可以在没有 V06DX_FAULT 的情况下禁用(DDR_VTT_CTRL=0) LDO1?


此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山市

    此帖子已分配给 TPS650830器件的专家、他将尽快回复您的帖子、以帮助解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新山市

    在 TPS650830中、使能 VTT 是内部门控、所有系统电源正常。 您能否确认所有系统电源正常 是否为高电平、即 所有 PMIC 和系统电源轨都应为高电平。

    一旦、All_sys_power_Good 处于高电平、就可以使用 DDR_VTT_CTRL 引脚启用或禁用 VTT。

    此致、

    Jay

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    感谢您的支持。

    我的客户尝试了"一旦 All_SYS_PWERGD 为高电平、就可以使用 DDR_VTT_CTRL 引脚启用或禁用 VTT。"
    但发生了这个问题。

    您对原因有什么了解吗?
    客户已确认客户系统板和 EVM。
    每个电路板都会出现此问题。

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣山

    您能告诉我发生此故障时 VR4 (VDDQ)轨的状态吗? 如果您有 VTT 轨的示波器截图、也会有所帮助。 它是在延迟一段时间后启动然后关断、 还是从不打开?

    此外、请确认  SLP_SUS#、SLP_S3、SLP_S4和 SLP_S0以及 VCCST_PWRGD 信号的状态。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢您的支持。
    我确认客户您的问题。
    请参阅下面的内容。

    Q1:发生此故障时 VR4 (VDDQ)电源轨的状态。
    -> VR4 (VDDQ)电压轨为高电平(正常状态)。

    Q2:VTT 轨的示波器截图
    ->请查看吹气图。


    Q3:它是在经过一定的延迟后开始然后关闭、还是从不打开?
    ->它永远不会打开。

    Q4:请确认 SLP_SUS#、SLP_S3、SLP_S4和 SLP_S0以及 VCCST_PWRGD 信号的状态。
    ->请查看吹气图。


    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山市

    在上面的图中、我看到 VTT_CTR 信号的多个脉冲只有几个小于200us 的脉冲。 您能否确认这是否符合预期。 我看到只有在第3个脉冲之后才出现故障缓解。 故障后状态寄存器0x16和0x17的值是多少。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    感谢你的答复。
    我在下面回答。

    >我看到 VTT_CTR 信号的多个脉冲只有几个<200us。
    ->VTT_CTR 信号由操作系统控制。
    我们是否必须将 VTT_CTR 信号运行到200us 以下?

    >我看到只有在第3个脉冲之后才发生故障。
    ->VTT_CTR 的脉冲会多次生成。
      不仅在第3个脉冲之后发生故障。

    >故障后状态寄存器0x16和0x17的值是多少。
    ->0x16=01h
      0x17=00h

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu、

    由于 VTT 轨快速导通和关断、这将导致反馈节点噪声并产生故障。 我们建议始终屏蔽 VTT_FLT_MASK=1。

    谢谢、
    Jay