您好!
我的客户遇到有关 V13 (VTT)电源故障的问题。
Q1:为什么 V13_FLTmsK 的默认值为"1"?
其他默认值为"0"。
Q2:在设置 V13_FLTmsK ="0"后、是否可以在没有 V06DX_FAULT 的情况下禁用(DDR_VTT_CTRL=0) LDO1?
此致、
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jay、
感谢你的答复。
我在下面回答。
>我看到 VTT_CTR 信号的多个脉冲只有几个<200us。
->VTT_CTR 信号由操作系统控制。
我们是否必须将 VTT_CTR 信号运行到200us 以下?
>我看到只有在第3个脉冲之后才发生故障。
->VTT_CTR 的脉冲会多次生成。
不仅在第3个脉冲之后发生故障。
>故障后状态寄存器0x16和0x17的值是多少。
->0x16=01h
0x17=00h
此致、
Shimizu