This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:当我使用 UCD9222和 UCD7242时出现问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603662/ucd9222-something-wrong-when-i-use-ucd9222-and-ucd7242

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242

尊敬的 TI 工程师、我正在调试 UCD9222和 UCD7242电源模块。 我使用了 Fusion Digital Power Designer v7.7.0、并使用固件和配置下载工具下载项目文件、运行 GUI 在线模式、监视器界面显示输入电压和温度、 但没有输出电压和输出电流、状态寄存器显示黄色警告"输出关闭"和"powerGood #"、其他项目显示正常。 但当我上拉控制线时、GUI 显示适配器已与器件断开连接、然后器件已复位、再次断开连接、再次复位、重复多次。 在下拉控制线之前、我无法停止它。 这是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 UCD9222的复位引脚被外部电路拉低。 请检查复位引脚波形。

    此外、检查3.3V 电源是否稳定。

    此致、
    Zhiyuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Zhiyuan Hu。 我尝试仅将一个电压轨(CVDD)配置到 C6678、当我上拉控制线路时、电压轨工作良好。 但是、当我像以前那样配置两个电压轨(CVDD&DVDD)时、CVDD 良好、DVDD 显示 TON MAX FAULT 和 POWERGOOD#、DVDD 上没有输出。 DVDD 是1.0V 固定电压轨、与 CVDD 相比、它具有5ms 的导通延迟。 原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TON MAX 故障意味着电源轨无法在配置的 TON MAX 时间段内斜升至目标电压。 您配置的 TON MAX 时间可能太短;增大该时间将解决问题。 或者可能是电源轨存在问题、因此输出电压无法上升;您需要测量运行波形以了解发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhiyuan Hu。 我发现开关频率会影响功率的稳定。 当我将开关频率写入799kHz 时、GUI 显示器件已立即复位。 当我写入449kHz 时、我只能将一个电压轨(CVDD)配置到 C6678、驱动另一个电压轨将导致器件复位、就像以前一样。 我还尝试了249kHz、两个电压轨(CVDD&DVDD)可以在开始时驱动、但当我运行有关 PLL 配置的代码时、GUI 显示器件再次复位。 当我写入229kHz 时、电源是稳定的、并且从不会自行复位。 我不知道为什么 TI 的6678 EVM 板使用799kHz 开关频率、但我的板只能使用229kHz? 当我降低开关频率时会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的设计中的电感器或电容器值与 EVM 不同或已发生变化。 否则、相同的补偿器配置应该起作用。

    预计环路稳定性会随开关频率的变化而变化。 在数字补偿器中使用相同的参数时、零点频率将随开关频率而变化。 从 z 域转换到 s 域时、使用开关频率信息。 因此、在更改开关频率后、您还需要更新补偿器值以使零极频率保持不变。