请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9222 主题中讨论的其他器件: UCD7242
尊敬的 TI 工程师、我正在调试 UCD9222和 UCD7242电源模块。 我使用了 Fusion Digital Power Designer v7.7.0、并使用固件和配置下载工具下载项目文件、运行 GUI 在线模式、监视器界面显示输入电压和温度、 但没有输出电压和输出电流、状态寄存器显示黄色警告"输出关闭"和"powerGood #"、其他项目显示正常。 但当我上拉控制线时、GUI 显示适配器已与器件断开连接、然后器件已复位、再次断开连接、再次复位、重复多次。 在下拉控制线之前、我无法停止它。 这是什么问题?