This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:当系统进入深度睡眠 S4/S5模式时、VR3意外关闭

Guru**** 2429300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605613/tps650830-vr3-is-unexpected-turned-off-while-system-enter-deep-sleep-s4-s5-mode

器件型号:TPS650830

您好!

客户发现 VR3在系统进入深度睡眠 S4/S5模式时意外关闭、并在稍后自动打开。  进入睡眠模式的相关波形如下所示。  请问您现在为什么关闭 VR3?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    哪个信号为3P3VA:V3P3A_DSW、V3P3A_RTC 或 V3P3A_PCH?

    ENBR3连接到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    +3P3VA 为 VR3输出(V3P3A_DSW)。  此外、发现0x16的值读为0x04、表示 V18U_25U 出现电源故障。  我还看到它们为 VSB 提供2.5V 电压。  我们是否期望 VSB 为1.8V?  它们是否应该将 VSB 更改为 VR2输出、哪个输出提供1.8V 电压?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    VSB 需要1.8V 电压;它可以连接到1.8V 电压、也可以将其 CNA 连接到2.5V 电压范围内的电阻分压器:
    e2e.ti.com/.../3202.how-to-connect-pmic-pins-for-ddr3l-lpddr4-lpddr3-etc-memory-types
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    它们尝试将 VR2输出(1.8V)连接到 VSB、但结果仍然与下面的相同。

    您还有什么意见?

    谢谢!


    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、客户 尝试通过两种方法为 VSB 提供1.8V 电压、如下所示。

    1. 将 VR2输出(1.8V)直接连接到 VSB

    2. 通过电阻分压器将 VR3输出(3.3V)连接到 VSB。

    他们仍然可以看到 case1的原始问题、但 case2中看不到问题。  我可以发表评论吗?


    谢谢!

     

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    VR2的使能信号是什么? 是 SLP_SUS#还是 DPWROK 信号。 VSB 和 PGB 信号之间存在32ms 的延迟、即 PMIC 预计在 SLP_S4#信号变为低电平后、V1.8U_2.5U 信号将启用32ms。 最好在 SLP_S4#、SLP_S3#和 SLP_SUS#信号之间添加几十 ms 的延迟、以避免出现任何问题。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    它们从 SLP_SUS 而不是 DPWROK 连接 ENVR2。  

    您是否建议他们将大于32ms 的延迟从 “SLP_S4/SLP_S3的下降沿”添加到“SLP_SUS 的下降沿”,并将 VR2输出连接到 VSB?

    在我们的参考设计中、我们将来自 DPWROK 的 ENVR2和来自 V1.8U_2.5U 的 VSB 连接起来、后者来自通过 PGB 启用的 VR2/V1.8A。  这样、我们还希望 SLPSUS 在 SLP_S4驱动为低电平后至少32ms 变为低电平吗?  我们是否在数据表中对此进行了说明?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    原始客户设计如下所述。

    • ENB 来自 SLP_S4
    • VSB 来自由 PGB 启用的2.5V 负载开关 (负载开关 的输入来自 VR5输出)
    • ENVR2来自 SLP_SUS

    现在、他们告诉我、如果进行了以下任一修改、则不会看到原始问题:

    • 案例1:在 SLP_SUS 上添加50ms 延迟
    • CASE2:将2.5V 负载开关输入从 VR5输出更改为 LDO5V

    您能解释一下为什么上述两种情况都看不到该问题吗?   此外、我仍然不完全了解" VSB 和 PGB 信号之间存在32ms 延迟"及其对该问题的影响。  您能解释更多详细信息吗?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    PGB 是负载开关2.5V 的使能信号。 如果禁用 SLP_S4#、则 PGB 变为低电平的 PMIC 内部延迟为32ms。 如果禁用了 SLP_SUS#、则禁用 VR5电源轨。

    在客户案例中、如果同时禁用 SLP_S4#信号和 SLP_SUS#信号、则禁用 VR5、但 PGB 仍为高电平。 在负载开关上、输入(VR5)被禁用、使能信号为高电平、VSB 引脚不检测任何输入、PMIC 进入紧急关断状态。

    案例1:如果在睡眠信号之间添加延迟、则可以避免此问题、并且您不会看到故障

    CASE2:由于 LDO5V 始终处于打开状态、如果 PGB 持续32ms、则不会产生任何故障。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    谢谢!  我很清楚这一点。  但是、如果需要为 VSB 提供1.8V 电压?  2.5V 似乎也能正常工作??

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    此外、您能否建议以下哪种方法更好?  它们是否都能解决这个问题?

    1. 将 SLP_SUS#延迟50ms、并将 VSB 连接更改为从 VR2

    2. 将+2P5VPP 负载开关(用于 VSB)输入从 VR5更改为 LDO_5V

    3. 通过 添加电阻分压器将 VSB 与 VR3输出相乘

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    最好的选择是使用选项1、因为它遵循 Intel 顺序。


    此致
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    当您提到“选项1跟随英特尔定序”时,您是否意味着英特尔的定序在 SLP_S4和 SLP_SUS 下降沿之间具有“>32ms”延迟?

    如果您查看了我们的 EVM 和客户设计中有关 V1.8U_2.5U 负载开关的内容、我们的 VBIAS 来自 LDO5V、客户的 VDD 来自+5VSB (VR5输出)。  为了遵循我们的 EVM 设计、他们似乎只需要将 VDD 从+5VSB 更改为 LDO5V、这是选项2。  然后、无需在 SLP_S$和 SLP_SUS 之间插入32ms 延迟、我对吗?

    TI-EVM:

    客户原始设计:

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    如果从 LDO5V 获取偏置、则无需更改定序。 缺点是 LDO5V 无法支持客户设计中所需的更高电流限制。

    VR5没有电流限制、添加延迟将解决该问题。 关断期间的额外延迟是否对客户造成问题?

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    关于选项、它们实际上将 LDO5V 连接到 LDO 的 VDD 引脚、如下所示。  因此、它最多仅消耗1.5mA  您认为此处的电流消耗仍然是一个问题吗?

    另一个问题是、它们会将该 LDO 输出(2.5V)连接到 VSB。  目前还可以  是否确实需要添加电阻分压器来为 VSB 生成1.8V 电压?

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有一个相关的问题。  所有 VSX 电平是否应遵循下表中标记的内容?  如果正确、则 VSB 必须不大于1.8 x 1.08 (典型值)= 1.944V?

    对于 VSD、TPS650830的标称阈值为1V。  如果客户使用的是0.95V、那么很容易超出电源正常范围?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    1.5mA 不应成为问题。 在您所展示的原理图中、我看到了0.49A、我感到很不安。

    对于 VSB、我建议使用电阻分压器。 通常、比较器可编程为具有高低阈值限制的窗口比较器、或仅具有电平比较器的电平比较器。 我将仔细检查并更新您的 VSB。

    对于 VSD、由于布线原因、输出电容和 PMIC 下方的 VSD 感应点之间可能会有0.1V 的压降。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    谢谢。 请帮助我们再次确认 TPS650830中 VSD 和 VSB 的可接受电压电平范围。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    我已经仔细检查了 OTP 并在工作台上确认了它。 您无法将2.5V 连接到 VSB 引脚。 如果连接2.5V、则会导致1.8U_2.5U 故障。 您将需要检查寄存器 E7中的电源正常状态、因为该比较器没有电源正常引脚。 PGB 用作限定启用、如果 ENB 为高电平、它将为高电平。

    VSB 和 VSD 引脚均遵循规格公差值。

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    对于 VSD、如果客户将0.95V_VCCIO 连接到 VSD、这将是微不足道的。  它们能否直接将 VR4连接到 VSD?


    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼
    您是要将 VR1(1.0V)连接到 VSD 吗? 是的、他们可以做到。 VR4为1.2V、无法连接。 请注意、如果 VR1连接到 VSD 引脚、PMIC 将正常工作、但不会监控外部 VCCIO 电压轨。

    Jay