您好!
客户发现 VR3在系统进入深度睡眠 S4/S5模式时意外关闭、并在稍后自动打开。 进入睡眠模式的相关波形如下所示。 请问您现在为什么关闭 VR3?
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jay、
它们从 SLP_SUS 而不是 DPWROK 连接 ENVR2。
您是否建议他们将大于32ms 的延迟从 “SLP_S4/SLP_S3的下降沿”添加到“SLP_SUS 的下降沿”,并将 VR2输出连接到 VSB?
在我们的参考设计中、我们将来自 DPWROK 的 ENVR2和来自 V1.8U_2.5U 的 VSB 连接起来、后者来自通过 PGB 启用的 VR2/V1.8A。 这样、我们还希望 SLPSUS 在 SLP_S4驱动为低电平后至少32ms 变为低电平吗? 我们是否在数据表中对此进行了说明?
谢谢!
安东尼
您好、Jay、
原始客户设计如下所述。
现在、他们告诉我、如果进行了以下任一修改、则不会看到原始问题:
您能解释一下为什么上述两种情况都看不到该问题吗? 此外、我仍然不完全了解" VSB 和 PGB 信号之间存在32ms 延迟"及其对该问题的影响。 您能解释更多详细信息吗?
谢谢!
安东尼
安东尼
PGB 是负载开关2.5V 的使能信号。 如果禁用 SLP_S4#、则 PGB 变为低电平的 PMIC 内部延迟为32ms。 如果禁用了 SLP_SUS#、则禁用 VR5电源轨。
在客户案例中、如果同时禁用 SLP_S4#信号和 SLP_SUS#信号、则禁用 VR5、但 PGB 仍为高电平。 在负载开关上、输入(VR5)被禁用、使能信号为高电平、VSB 引脚不检测任何输入、PMIC 进入紧急关断状态。
案例1:如果在睡眠信号之间添加延迟、则可以避免此问题、并且您不会看到故障
CASE2:由于 LDO5V 始终处于打开状态、如果 PGB 持续32ms、则不会产生任何故障。
希望这对您有所帮助。
此致、
Jay
您好、Jay、
当您提到“选项1跟随英特尔定序”时,您是否意味着英特尔的定序在 SLP_S4和 SLP_SUS 下降沿之间具有“>32ms”延迟?
如果您查看了我们的 EVM 和客户设计中有关 V1.8U_2.5U 负载开关的内容、我们的 VBIAS 来自 LDO5V、客户的 VDD 来自+5VSB (VR5输出)。 为了遵循我们的 EVM 设计、他们似乎只需要将 VDD 从+5VSB 更改为 LDO5V、这是选项2。 然后、无需在 SLP_S$和 SLP_SUS 之间插入32ms 延迟、我对吗?
TI-EVM:
客户原始设计:
安东尼