This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:组件导致系统中出现错误结果

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, LP38690, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600792/tps63031-the-component-causes-incorrect-results-in-the-system

器件型号:TPS63031
主题中讨论的其他器件: LP38690TPS63030

您好!

我的客户使用 TPS63031完成了设计(过去他们使用 TPS61xxx,现在需要降压/升压解决方案),原理图如下所示:

3.7-4.2V Vbat ->铁氧体磁珠(BLA2ABD471SN4D)--> TPS63031 --> 3.3V 通过  惠斯通电桥-->然后 通过电缆(长度可为0.5-20米)到达 指示器。

问题是 、指示灯在不同尺寸的电缆长度下提供不同的结果、而在使用 TPS61xxx 稳压器时不会出现这种情况。  

此设计由数据表中的 TI 推荐指南完成。

我有几个问题:

1.您能不能告诉您该问题的原因和解决方法(请注意,布局已经完成,并且已经有 PCB)?

2.我看到了一些 原理图 ,说明 PS/SYNC 引脚连接到另一个电池供参考,您能告诉我它的用途是什么?

如果有任何其他 TI 器件可以 替代 TPS63031、当然还需要一些引脚和封装。

* 要求是通过3.7V 锂离子电池供电、输出电压为3.3V *

非常感谢您 的帮助、谢谢

此致、

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您沿着电缆有压降。 如果存在负载、则电缆末端的电压应根据电缆长度而变化。 本参考设计主要描述了此问题,并提出了解决此问题的解决方案:  

    您的最终应用是什么? 您是否可以通过私人消息共享系统方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    我将再次说明问题  由于使用 TPS63031,指示器在不同长度的电缆中提供不同的结果。

    请注意、当他们在采用相同设置的旧设计中使用 LP38690 (而不是 TPS63031)时、问题不会出现。

    4.5Vbat ->Ferrite Beads (BLA2ABD471SN4D)->TPS63031  --> 3.3V 通过  惠斯通电桥 -->然后 通过电缆(长度可为0.2-20米)到达 指示器。

    请在下面找到当前方框图:

    所有 电容器均为陶瓷电容器、推荐参数如数据表所示、

    请 您能建议您重新概述一下可以解决此问题的原因以及如何解决此问题?

    谢谢你

    此致、

    Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您能否捕获波形:
    电桥之前 TPS63031的输出端?
    -在电缆末端有不同长度? 例如、 0.2、10和20米

    2.什么是 SM?
    3.指标提供了什么测量? (电压、电流等)
    TPS63030 DS 的第8.4.3节第9页介绍了 PS/SYNC 引脚的用法

    LP38690是一款线性稳压器、而不是升压转换器。 与 TPS63030不同、LP38690具有 SNS、可实现遥感并消除电缆上的压降(LP38690数据表的 P3说明)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    与客户交谈后、问题得到解决(部分)、

    正如我在开始时提到的、功率流如下所示:

    4.5Vbat ->Ferrite Beads (BLA2ABD471SN4D)->TPS63031 --> 3.3V 通过惠斯通电桥-->然后通过电缆(长度可为0.2-20米)到达指示器。

    事实证明、当我的客户端从原型中删除铁氧体时、铁氧体(BLA2ABD471SN4D)产生了问题指示器未显示任何错误结果

    但我的客户在桥接之前需要这种滤波器、

    请告诉我您的专业意见、为什么在设计中添加铁氧体(BLA2ABD471SN4D)会导致这种问题、以及如何克服这种问题?

    提前感谢

    BR

    Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当他们在前一个设计中使用 LP38690时、他们使用了什么输出电压? 他们是否也在该设计中使用了滤波器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    是的、他们在之前的设计中使用了 LP38690和铁氧体、因为他们不需要降压/升压、而是现在使用了更小的电池组、因此需要至少 Vin (min)=2.5V、并且能够将输出电压固定在3.3V。

    这种现象有什么新现象?

    提前感谢、
    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设该滤波器上的压降已发生变化。 是否可以使用带和不带滤波器的示波器测量惠斯通电桥的电源电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    目前、客户无法从惠斯通大桥获得准确的结果、因为客户已经生产了1K。
    我正试图找到一个解决办法,绕过这个问题。
    请告知、如果我建议在 TPS63031之后添加 LDO 作为之前使用的 LP38690 (Vout=3.3V)、我们可以建议他将输出电压更改为3.6V、将 LDO 更改为3.3V、这样可以解决问题吗?

    提前感谢、
    此致、

    Shai Berman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要求提供更多数据以更好地了解问题。 如果问题与直流/直流转换器产生的噪声相关、添加 LDO 将会有所不同。 如果问题与可用功率的限制有关、LDO 很可能会使其变差。