主题中讨论的其他器件: LP38690、 TPS63030
您好!
我的客户使用 TPS63031完成了设计(过去他们使用 TPS61xxx,现在需要降压/升压解决方案),原理图如下所示:
3.7-4.2V Vbat ->铁氧体磁珠(BLA2ABD471SN4D)--> TPS63031 --> 3.3V 通过 惠斯通电桥-->然后 通过电缆(长度可为0.5-20米)到达 指示器。
问题是 、指示灯在不同尺寸的电缆长度下提供不同的结果、而在使用 TPS61xxx 稳压器时不会出现这种情况。
此设计由数据表中的 TI 推荐指南完成。
我有几个问题:
1.您能不能告诉您该问题的原因和解决方法(请注意,布局已经完成,并且已经有 PCB)?
2.我看到了一些 原理图 ,说明 PS/SYNC 引脚连接到另一个电池供参考,您能告诉我它的用途是什么?
如果有任何其他 TI 器件可以 替代 TPS63031、当然还需要一些引脚和封装。
* 要求是通过3.7V 锂离子电池供电、输出电压为3.3V *
非常感谢您 的帮助、谢谢
此致、
Shai Berman