This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:在学习周期中不会设置 FD 标志和#39;t

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606600/bq40z60evm-578-fd-flag-doesn-t-set-during-learning-cycle

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQSTUDIO

您好!

我使用 bq40z60评估板测试芯片、并尝试完成学习周期。 我对 bqstudio 学习周期工具没有任何幸运、因此我现在尝试不使用它。 但是、当我放电到低于我为 FD 和 TD 设置的值时、它们不会被设置。 我已包括我的日志文件和设置的屏幕截图。 您是否需要设置这些标志才能完成学习周期、或者我是否应该不担心?  

谢谢、

Adam

 e2e.ti.com/.../Real-Test.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    这些标志对于学习周期过程不重要。 您无需担心它们。
    请参考以下链接中的文档以手动完成学习

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、它非常有帮助。 今天、我成功地完成了充电、以成功终止。 但是、5小时后、其余位仍然没有设置为高电平。 我注意到设置了 OC 位、因此我想知道这可能是为什么。 现在已经6个小时了、没有休息位。 我已附上日志、样本591上出现 OC 错误、但我似乎无法确定原因。 我的计划是在星期三再次尝试、但禁用 OC 标志。  

    谢谢、

    Adam

    e2e.ti.com/.../OC-During-Charge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    今天、我再次尝试了、关闭了 OC 保护、并注意到这次当我开始充电时、CUCV 警报在关闭之前打开了几秒钟。 已经差不多5个小时了、我不认为其余的位将被设置、该文档说大约需要2个小时。 我丢失了日志的起始部分、因为我的计算机崩溃、但我会在等待一段时间后将其发布在这里。 这些保护措施会影响学习周期、还是会影响其他方面? 现在 BAL_EN 位为高电平、自充电以来一直处于整个休眠周期。 当我在放电后使 Rest 位变为高电平时、电池未进行平衡、因此我想知道这是否也会对电量监测计放松产生某种负面影响。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    电量监测计将在休息5小时后强制执行 OCV、因此即使未设置 REST 标志、您仍可能能够成功完成学习。 这些保护阈值不会影响学习、因此您可以对其进行调整、完成学习并重新启用。

    您应该仅在学习 Qmax 后启用平衡、因为平衡不是基于电压的、而是基于容量的。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    我没有意识到、关于电池平衡、我下次会将其关闭。 但是、如果发生 OCV、更新状态是否不应该为05? 现在已经接近6个小时了、更新状态仍为04。 5小时时、标记电池平衡已关闭、但就是这样。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法设置 REST 标志意味着您的电池不会处于满足<4uV/s dv/dt 条件的状态。 确保蓄电池上没有任何负载、使其无法放松。 如果监测计强制设置 OCV、则并不意味着将设置 REST 标志。 只有在满足4uV/s 条件时、REST 标志才会被置位。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解这一点、但这是否意味着如果强制执行 OCV、更新状态不会变为05? 电量监测计处于放电后放松的确切状态、因此我不知道可能出现什么问题。

    我在交流电和负载之间确实有电压、但 FET 已关闭、我是否应该断开它们而不是仅关闭 FET 以休息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的寄存器、如果这样做有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您分享屏幕快照。 唯一需要注意的是、您的 OCVFR 标志在 ITSTATUS 寄存器中设置。 请禁用它、看看它是否有用。 它可防止监测计在48小时后获取 OCV。 请参见 TRM。 如果设置了该标志、我不认为监测计会在5小时后强制进行 OCV DOD0测量。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 我明天会检查这个问题、希望它能正常工作。 感谢你的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:我完成了学习周期! 事实证明、我加载了错误的化学成分、数据表中的电池不是他们给我们的电池、这会使一切混乱。

    但是、它没有在我预期的时候更新、所以我想做另一个。 电池第二次放电但充电后、更新状态位没有更改为0x0E。 现在、我关闭了系统、我想再执行一个周期。 我是否需要将更新状态改回0x00才能执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您现在具有正确的 chem ID 并获得正确的更新状态、为什么要再执行一次。
    要执行另一个学习周期、我建议对 chem id 进行编程、将更新状态设置为00、然后重复测试。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计划是进行几个学习周期、以确保正确完成。 我认为、进行多次比较以生成黄金映像是有道理的。 这是否合理、或者一个学习周期是否足以准确创建黄金映像?

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个成功的学习周期足以创建黄金映像。 您可以在之后评估测量仪表的精度。 请参阅下面的博客链接、了解如何评估精度。

    e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    谢谢
    Onyx