This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ24773:I2C 通信问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24005, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602339/ccs-bq24773-issue-with-i2c-communication

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ24005BQ25700A

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI。

我在充电器 IC BQ24773设计方面遇到问题。

我的想法:我有一个由适配器或电池附件供电的设备。 电池附件可以与我的设备串联。

我的问题:BQ24773只有一个 I2C 地址 D4H、无法更改 I2C 和外观。 我的设备无法与2个电池附件通信以进行控制。

请帮我解决问题。

请帮我检查我的附加图片。

谢谢。

TAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、bq24773只有一个地址、无法更改。
    我们必须使用另一对通信线来分隔两条 I2C 总线并避免程序冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang5577。

    现在、我将 BQ24773替换为 BQ24005 (独立 IC 充电器)。

    我的想法:1. 适配器将为我的设备供电、并为电池1附件充电。

            2.当电池#1已满时、信号 STAT1将变为高电平、电池#1附件上的 MOSFET 将打开、电池#2附件的适配器将充电。

    我的新 PWR 图是否正确? 电池2节7.4V @ 2000mAh 的适配器5V @ 2A 充电吗?

    谢谢。

    TAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24773是一款降压充电器。 bq24005是一款线性充电器。 它们都需要高于电池电压的输入电压。 如果您想更换具有5V 输入源的7.4V 电池。 您需要一个降压/升压充电器 bq25700A。