This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:反馈引脚上的干扰和噪声问题

Guru**** 2576025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602748/lm25118-disturbance-and-noise-problems-at-the-feedback-pin

器件型号:LM25118

您好!

我尝试开发具有可变输出电压的降压/升压转换器。 我有一个固定输入为17V、输出必须从大约10V 变为30V

使用 LM25118对该电路进行解除。 在我的第一次测试中、我设计了一个电路、正如数据表中所说的那样。 我的想法是在反馈引脚的电压范围内控制输出。 为此、我有第二个电路来测量 输出的负载电流。  该电路具有非反相放大器。 通过可变电阻器、我可以更改放大器、从而更改电流与电路输出的比例。 LM25118 Trys 的内部控制电路、用于保持反馈引脚的电压恒定。 如果我现在改变第二个电路中的放大器、LM25118的输出将上升或下降以改变电流并保持反馈电压恒定。

理论上、所有东西都缠住了翅片、但反馈引脚上的扰动有很大问题。 LM25118的输出发生变化、但反馈电压剂量不会保持恒定。 我想、由于噪声电压的原因、会发生这种情况。 我已通过一根15厘米长的导线连接了我的两个电路。 我认为这根导线的工作方式与天线类似。 现在、我不确定当我设计一个包含所有组件的新电路时、这个问题是否会消失、因此不再有长线了。

有人是否有类似的问题或一些可以帮助我解决问题的理想主义者?

感谢您的回答。

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    通常、输出电压通过向反馈引脚提供拉电流和灌电流来改变。 反馈电压应始终为1.23V。 通过拉电流和灌电流、更低反馈电阻器的有效电阻会发生变化。 请发布您的原理图、我可以帮助查看反馈部分。 长导线可能是一个问题、我建议使用较短的导线。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    感谢您的回答。
    我发布了原理图。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让其他人提出如何解决我的问题的理想或建议。
    我还在努力解决这个问题、所以我对每一个答案都很满意。

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    看一下您的原理图、我不太确定要实现的目标是什么。 为什么要使用电流感应电阻器来设置输出电压? 通常使用下图所示的内容来动态更改输出电压。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerret、

    感谢您的回答。
    理想情况是输出电压的变化取决于输出电流。 实际上、我希望提高输出并控制电流、而不是电压。 INA 单元测量电流感测电阻器上的电压。 该电压将被放大并置于反馈引脚上。

    为什么要使用 PWM?
    当您在 V1处有电压时、为什么需要 RFB_1?
    您是否有元素的大小?

    谢谢、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerret、
    我把你的理想化了。 我使用了一个 anlaog 信号、而不是 PWM 信号。 它几乎可以正常工作、但反馈电压会在某个点下降、并且我无法按我的意愿将输出更改为硬/宽。
    我是否必须使用 PWM? 我的意思是、在低通之后、它应该几乎与一个类比信号一样。
    您是否有有关仿真尺寸的提示? 反馈电压偏差器的阻抗是否应远高于 R1、R2和 C1的阻抗?
    如果您还有一个提示、那将会非常有帮助。

    谢谢、

    Daniel