This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5920:TLC5920灌电流的最大压降

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600906/tlc5920-tlc5920-max-voltage-drop-for-current-sink

器件型号:TLC5920

当拉电流/灌电流最大额定每段负载30mA 时、TLC5920的最大压降是多少?  数据表中似乎将 COM 输入灌电流为630mA 时、V_OL 指定为0.9V、但段输出没有指定相应的压降。  我尝试将工作电压设置得尽可能低、以降低功耗、同时仍提供足够的电压来满足通过 TLC5920的 LED 电流路径的最大压降。  我基本上在寻找 V_LED 和 LED 阵列正向压降之间的最小电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    将 VLED 的通信电压从4.5更改为5.5V、这意味着当段负载为30mA 时、LED 的最小功率应高于4.5V、以确保电路正常工作。

    如有任何其他问题、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,夏天

    感谢您的回答、但这并不能完全回答我的问题。  我意识到建议的 VLED 范围是4.5至5.5V。  我的问题是、LED 正向电压和 VLED 之间所需的最小电压是多少?  例如、如果使用正向电压为4.6V 的 LED、则4.5V 将不适用于 VLED。  从数据表中可以看出、在这种情况下必须使用5.5V 电压、但不清楚这是足够的电压、还是必须 以相反的方式选择不同的 LED、如果使用的是正向电压为1.8V 的 LED、 然后、使用4.5V 的较低电压应该是可以的、并提供最低的功率耗散。  我使用的 LED 的正向电压介于3.4和4.0V 之间、因此需要 TLC5920所需的最小电压来进行电流调节和切换、从而了解所需的最小 VLED。

    达拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    这是传统器件、我将尝试为您查找一些数据。 通常、您可以使用驱动一个白光 LED @30mA。 如果您手头有 PCB 板、则可以直接试用。

    如果您将来需要更好的技术支持、建议向我发送详细规格、我会向您推荐一些新的设计器件。

    我正在等待您的反馈。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要该芯片的共模开关功能(COM0-COM7)、能否将 COM 引脚保持未连接状态并将 LED 共阴极电流返回接地?  这似乎可以正常工作、可以节省一些功耗和压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    它就是这样工作的、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  如果对 S0-S15输出提供30mA 电流所需的最小压降进行了任何更新、这将很有用。  我们现在正处于原理图阶段、使用的器件和 LED 可以具有3-4V 的正向压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达拉斯、

    您能否帮助将 VLED 保持在4.5至5.5V 的范围内作为数据表要求?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 要求介于4.5V 和5.5V 之间、但这是功率耗散的22%差异、我们有一个电池供电的器件。 我们希望可以在4.5V 电压下运行、但数据表未列出 LED 阳极电压和 VLED 之间所需的最小差值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达拉斯、
    您可以在此应用中使用4.5V 驱动一个白光 LED。
    谢谢!
    夏季