Other Parts Discussed in Thread: TLC5920
当拉电流/灌电流最大额定每段负载30mA 时、TLC5920的最大压降是多少? 数据表中似乎将 COM 输入灌电流为630mA 时、V_OL 指定为0.9V、但段输出没有指定相应的压降。 我尝试将工作电压设置得尽可能低、以降低功耗、同时仍提供足够的电压来满足通过 TLC5920的 LED 电流路径的最大压降。 我基本上在寻找 V_LED 和 LED 阵列正向压降之间的最小电压差。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLC5920
当拉电流/灌电流最大额定每段负载30mA 时、TLC5920的最大压降是多少? 数据表中似乎将 COM 输入灌电流为630mA 时、V_OL 指定为0.9V、但段输出没有指定相应的压降。 我尝试将工作电压设置得尽可能低、以降低功耗、同时仍提供足够的电压来满足通过 TLC5920的 LED 电流路径的最大压降。 我基本上在寻找 V_LED 和 LED 阵列正向压降之间的最小电压差。
你(们)好,夏天
感谢您的回答、但这并不能完全回答我的问题。 我意识到建议的 VLED 范围是4.5至5.5V。 我的问题是、LED 正向电压和 VLED 之间所需的最小电压是多少? 例如、如果使用正向电压为4.6V 的 LED、则4.5V 将不适用于 VLED。 从数据表中可以看出、在这种情况下必须使用5.5V 电压、但不清楚这是足够的电压、还是必须 以相反的方式选择不同的 LED、如果使用的是正向电压为1.8V 的 LED、 然后、使用4.5V 的较低电压应该是可以的、并提供最低的功率耗散。 我使用的 LED 的正向电压介于3.4和4.0V 之间、因此需要 TLC5920所需的最小电压来进行电流调节和切换、从而了解所需的最小 VLED。
达拉斯