This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:可编程输出电压步进与放大器;加电状态

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604009/tps65086-programmable-vout-steps-power-on-state

器件型号:TPS65086

大家好、

数据表指出、可调输出电压步长可在工厂编程为10mV 或25mV。 我们如何在订购的器件型号中指明这一点?

此外、当器件首次加电并 在编程之前、是否所有稳压器默认为0V 输出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我在下面提供了 TPS650860 OTP 的摘要、但没有详细记录。 TPS650864系列等较新的 OTP 已经并将得到更好的记录、最终我们将返回并更新 TPS650860数据表、使其更具描述性。

    请注意、目前此器件的非易失性存储器仅可由厂家编程。 我们正在努力使其可由客户编程、但这是一个复杂的过程、可能还需要几个月的时间。 对于设置易失性存储器设置、它们默认为以下值、但是如果 CTLx 引脚全部保持低电平、则默认情况下仅 LDOA1打开。 此时、微控制器可以设置所有设置(BUCK1_VID = x、BUCK1_SLPVID = x、BUCK2_VID = y、BUCK2_SLPVID = y 等)、然后按所需顺序启用每个电源轨(BUCK1_EN ='1'、BUCK2_EN ='1'等)。 如果断电或发生电源故障、器件将丢失这些设置、因此微控制器需要再次进行设置。

    电压:  
    BUCK1 1.05
    BUCK1 (替代) 1.05
    降压通道2 3.3.
    Buck2 (备选) 3.3.
    BUCK3 2.5.
    BUCK3 (替代) 2.5.
    BUCK4 2.8.
    BUCK4 (替代) 2.8.
    BUCK5 1.8
    BUCK5 (替代) 1.8
    BUCK6 1.5
    BUCK6 (替代) 1.5
    BUCK6 (替代2) 1.5
    LDOA1 3.3.
    LDOA2 0.7.
    LDOA2 (备选) 0.7.
    LDOA3 1.2.
    LDOA3 (备选) 1.2.
     
    降压步长:  
    BUCK1 10mV
    降压通道2 25mV
    BUCK3 25mV
    BUCK4 25mV
    BUCK5 25mV
    BUCK6 10mV
     
    备用电压引脚  
    BUCK1 CTL3 (已屏蔽)
    降压通道2 CTL3 (已屏蔽)
    BUCK3 CTL3 (已屏蔽)
    BUCK4 CTL3
    BUCK5 CTL3
    BUCK6 CTL6
    LDOA2 CTL3
    LDOA3 CTL3
     
    LDOA1/SWB2设置:  
    LDOA1是否按顺序?
    SWB1和 SWB2已合并?
    SWB2或 LDOA1紧急关断行为 是的
     
    负载开关电源正常设置:  
    SWA1 PG 电压 3.3V
    SWB1 PG 电压 1.8V
    SWB2 PG 电压 1.8V
     
    GPO 设置:  
    PG 还是 I2C 的 GPO1? 如果是 I2C、则为默认状态? I2C、高电平
    通过 PG 还是 I2C 提供 GPO2? 如果是 I2C、则为默认状态? I2C、低电平
    通过 PG 还是 I2C 提供 GPO3? 如果是 I2C、则为默认状态? 电源正常  
    通过 PG 还是 I2C 提供 GPO4? 如果是 I2C、则为默认状态? 电源正常  
     
    自动降压或强制 PWM:  
    BUCK1 自动
    降压通道2 自动
    BUCK3 自动
    BUCK4 自动
    BUCK5 自动
    BUCK6 自动
     
    放电电阻设置:  
    BUCK1 100欧姆
    降压通道2 100欧姆
    BUCK3 100欧姆
    BUCK4 100欧姆
    BUCK5 100欧姆
    BUCK6 100欧姆
    LDOA1 100欧姆
    LDOA2 100欧姆
    LDOA3 100欧姆
    SWA1 100欧姆
    SWB1 100欧姆
    SWB2 100欧姆
    VTT
     
    默认情况下屏蔽电源故障:  
    BUCK1
    降压通道2
    BUCK3
    BUCK4
    BUCK5
    BUCK6
    LDOA1 是的
    LDOA2 是的
    LDOA3
    SWA1 是的
    SWB1 是的
    SWB2 是的
    VTT
    V5ANA 是的
     
    GPO 类型  
    GPO1 推拉
    GPO2. 漏极开路
    GPO3. 漏极开路
    GPO4. 漏极开路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否确认 该器件是否可由微控制器完全编程(包括步长和输出电压)? 您上面提到的微控制器可以设置所有设置、但我看到步长固定为默认值、微控制器无法修改这些设置–来自数据表第5.3节、第21页:

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    您是正确的、步长不是用户可访问的设置。 对于 BUCK3/4/5、它们支持步长为25mV 的完整范围、但需要仔细选择 BUCK1/2/6、因为 BUCK1和 BUCK6只能上升至1.67V、BUCK2只能上升至1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    BUCK 1、2和6的限制因素步长是否固定为10mV、而25mV 步长是否不适用于这些情况?
    在数据表图1-1中、25mV 阶跃为1V-3.35V、10mV 阶跃为0.41-1.67V、这两个范围是如此。 我还认为表5-1、2和3证实了这一点。 我错过了什么?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    对于该 OTP、BUCK1和 BUCK6固定为10mV 步长、对于该 OTP、BUCK2固定为25mV 步长。 BUCK1和 BUCK6具有低电平范围(0.41至1.67)、BUCK2具有高电平范围(1至3.575)。 如果客户应用需要 VOUT > 1.67V 的选项、而我们无法使用 TPS650860提供支持、则 TPS65086470 (相同器件、只是 OTP 设置不同)具有步长为25mV 的 BUCK6。 但是、TPS65086470默认未启用 LDOA1、因此无法为微控制器供电。

    我的意思是说、如果客户设计需要3.3V、1V 和1.2V 的高电流(>3A)、那么 BUCK2应该是3.3V、BUCK1应该是1V、BUCK6应该是1.2V。

    顺便说一下、如果您查看 TPS65086470数据表、您将看到我们已认证转换器的3.3V 输入(BUCK3/4/5)、因此只要首先启用 Buck2、您就可以将其反馈回。 这可能有助于简化设计。 尚未开始更新 TPS650860数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我正在使用 P/N TPS650860A0RSK。 如果我理解您的意见,我们就不会有问题了。
    我们需要:
    •降压1 25mV 阶跃
    •降压2 25mV 阶跃
    •降压3 25mV 阶跃
    •降压4 25mV 阶跃
    •降压5 25mV 阶跃
    •降压6 25mV 步长或10mV 步长。
    •我们需要 LDOA1

    如果我对您的评论的理解是正确的、则 P/N TPS650860A0RSK 应满足上述要求。 请确认。 如所示
    TPS65086470根据数据表、降压转换器1设置为10mV。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    从上面可以看出、TPS650860的设置方式如下:

    降压步长:
    BUCK110mV
    Buck225mV
    BUCK325mV
    BUCK425mV
    BUCK525mV
    BUCK610mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    BUCK1似乎会出现问题。 我是不是误解了这一点、还是您建议以什么作为实现这一点的最佳方式?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    如果您需要2个25mV 的控制器和1个10mV 的控制器、那么 TPS65086470可能是一个更好的选择、只需交换分配给 BUCK1和 BUCK6的电源轨即可;可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的澄清。 如果反馈电压为½通过分压器的输出电压、那么降压1会产生什么影响?
    我们是否能够实现20mV 阶跃、从而实现0.82V 至3.34V 的输出电压? 这将为我们提供所需的、并节省 LDO 来为控制器供电。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Brad、

    只要电阻不是很大、影响就会最小。 我们的内部电阻分压器的最小值为~400kΩ Ω、因此外部电阻器可能希望处于~40kΩ Ω 范围内、以避免出现过多误差。 我们尚未对外部电阻分压器进行完全验证、因此无法保证这一点、但我们不会遇到问题。 只要客户对 EVM 进行一些测试(外部电阻分压器上有点)、就可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    在跟进上述评论时、内部电阻分压器的最大值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    对于控制器、内部反馈通过使用标称值为3.32uA (10mV)或8.31uA (25mV)的电路来完成、因此电阻取决于电压设置。 对于1.05V (步长为10mV)/3.32uA、电阻应约为316千欧。 如果 VID 值设置为1.67 (最大值)、则电阻应为500千欧左右。