This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:当输入电压为3V 时,它不工作!

Guru**** 2419060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, CSD17307Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599743/lm3481-when-input-voltage-is-3-v-it-is-not-working

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: CSD17307Q5A

您好!

我使用 LM3481开发升压转换器。 硬件规格为 Vin=3-8V、Vout =9V、Iout=1A

但我有一个问题。 最小输入电压为3.5-3.6V。 硬件在3V 输入电压下不工作。

我使用了典型应用。 我检查了 Webench 设计器和 LM3481评估板设计。 但我没有看到不同的东西。 唯一的区别是功率 MOSFET。 我使用了 CSD17307Q5A。

我的硬件:  

BR。

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onur、

    请检查 UVLO 引脚电压、以确保器件不会因此而关断。 此外、请检查 VIN 引脚电压、并确保这是正确的电压。

    您只是在满载或所有负载条件下看到这一点吗?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我已检查 UVLO 引脚。 无负载时无问题。 当输入电压为2.9-3V 时,它正在工作。 但当负载时,输入电压会下降 。 电源就足够了。  

    我遇到的问题是存在负载时输入电压降低。

    谢谢、

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onur、

    VIN 引脚电压随负载下降、导致转换器关断。 VIN 引脚上的电压必须足够大、以支持内部偏置电源轨。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    如何解决此问题? 我的参考是评估板。 并指出、评估板支持3V 输入电压(负载为1.5A)。 我使用的是强大的电源。 (3-9V 12A)

    你对我有什么建议?  

    谢谢、

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    评估板在输入端口上意味着3V、不包括外部电缆电线上的压降。 确保将电路板连接到电源的输入电缆导线不会导致太大的压降。