This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压 TPS56C215的上升时间

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606230/rise-time-of-output-voltage-tps56c215

主题中讨论的其他器件:TPS56C215

我 对 TPS56C215有疑问。

有关输出电压数据表的上升时间的问题、第17页、

   软启动时间

   VREG5的上升时间

   设置 Mode 引脚的时间

输出电压的上升时间是否等于 上述所有项的总和? 还是仅软启动时间?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它只是软启动时间。 模式设置读数完成后、VOUT 开始斜升。

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助!

    我的理解是否正确、如下所示?

    TSS 是从 IC 使能到斜升输出电压的时间。
    TSS 不考虑 Vreg5和 MODE 的时间。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    'TSS 不考虑 Vreg5的时间和模式'是正确的、但 TSS 仅是从 IC 使能到斜升输出电压的部分时间。
    从 IC 使能到 Vout 完全斜升的时间也包括'VREG5斜升'时间和'MODE 设置'时间。

    张文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我对 Figure.27数据表第17页有疑问。

    当 VREG5为4.3V 时、请告诉我 VREG5的最长上升时间。

    此致

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助!

    你的情况如何?
    我正在等待您的回答。
    我希望你能尽早答复。

    此致


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我们在数据库中没有最长上升时间。 但我在 EVM 上的测试电压为5-12Vin->1V、电流为0A-12A、上升时间约为600uS。 希望它能解决您的问题。

    张文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    您是否告诉我 EVM 在以下条件下 VREG5的斜坡时间?

    VOUT=4.3V


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它在1VOUT 条件下进行了测试。 600uS 是从 VIN 上升到1.2V 到 VREG5上升到4.3V 的时间、如图27所述。

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    我的理解是否正确、如下所示?

    如果 Vout 发生变化、则 VREG5不变。


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更正我的答案。 上升时间远大于600uS、 几乎 不会随 VOUT 变化而变化。 希望结果对您有所帮助。

    5VIN1VOUT1A

    5V IN800mV5A

    17VIN1VOUT1A

    张文森