This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:快速跳闸模式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606496/tps2363-fast-trip-mode

器件型号:TPS2363

您好!

 在数据表第15页的断路器说明 中,显示“快速跳闸 模式为活动状态,除非 SMBus 禁用”, 但如何 使用 SMBus 禁用它?

由于 ILIM_MAIN_A / ILIM_MAIN_B 在  数据表的第29页的"1"和"0"中被描述为"已启用快速跳闸模式 "、因此我 不理解。

此致、

Yutoi Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    感谢您关注我们的器件。 我回复了您的另一个 e2e 线程、该线程可在以下位置找到: https://e2e.ti.com/support/power_management/power_interface/f/204/p/606486/2232947#2232947 

    此致、  

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Aramis - San

    由于我们的客户说他想要使用成熟的器件、您能回答这个问题吗?
    但我想提出介绍我的器件。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    编辑:遗憾的是、根据数据表、无法禁用快速跳闸功能。 好消息是、我们的大多数客户不想禁用此功能。 如果发生短路事件、则 FET 可能会断开、器件也可能会下游断开。  

     

    请忽略我在下面的评论、我误读了数据表。 下面的位说明了一个电流故障情况。  

     

    -Aramis

     


     

    在数据表第31页的底部、它说明了如何禁用该位。 但是、禁用快速跳闸关断意味着不提供短路保护(不推荐使用)。

    我想建议这是一个没有 SOA 保护的简单热插拔控制器。 请考虑我在第一次答复中列出的设备:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atamis - San、

    感谢您的回复、很抱歉我在以下帖子的主题中犯了错误。
    e2e.ti.com/.../2237479

    我知道数据表第15页上的"除非 SMBus 禁用、否则快速跳变模式处于活动状态"是错误的、对吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    我认为是这样、因为数据表中没有列出禁用快速跳变电路的寄存器。 该器件是一款较旧的器件(10年以上)、当时也编写了数据表。

    感谢您找到并指出这种可能的错误。 我将记下这一点、并尝试在可能的情况下更新数据表。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis - San:

    感谢你的答复。
    我正在等待数据表的更新。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    没问题。 我想建议、数据表更新可能需要几个月的时间才能更新。  

    此致、

    Aramis P. Alvarez