This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:将 LM3410用作双通道驱动器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605949/lm3410-using-the-lm3410-as-two-channel-driver

器件型号:LM3410

我希望 LM3410作为双通道驱动器、并在外部在通道之间切换

有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon、

    这实际上取决于您的 LED 灯串的外观。 它们是否具有大致相同的总正向电压? 您需要在两者之间切换时下拉电阻、但如果电压接近、则工作正常。 如果它们有很大不同、我想在技术上仍然是可能的。 但是、如果您在较低的 VF 导联中进行开关、输出电容器将通过导联提供浪涌电流。 如果两个方向不同、则会出现瞬态事件、因为每次都需要内部补偿做出反应。 循环输入电压可以防止这种情况、但它会更慢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总正向电压与3 LED 和1之间的关系非常不同

    但一次只能打开一组 LED

    它们之间的关断时间可能非常长(秒)

    您是否建议添加外部开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon、

    您使用的 LED 的正向电压和输入电压是多少? 对于升压转换器、1看起来非常低。 您需要什么类型的 LED 电流、您需要 PWM 或模拟调光吗?

    在任一种情况下、如果导通时间较短且不经常、并且启动时间(大约几 ms)也不会过长、您可以根据需要将其打开和关闭。 您可以在每个灯串和反馈引脚之间放置一个 NFET、只需在开启之前启用您想要的一个。 如果最终您确实需要降压转换器、则速度会快得多、选项会有所改进。

    请告诉我、如果需要、我很乐意提出一些建议。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一组 LED 的正向电压为3.2V (一个 LED)、另一组 LED 的正向电压为9.6 (三个 LED)、两组 LED 的电流均小于20mA
    输入电压为2节 AA 电池、因此为3V-2.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon、

    凭借该输入电压、LM3410是您的最佳选择。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在开关时将其用于引导配置?
    如果您可以提供原理图、它也会有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon、

    您能否澄清一下"引导配置"是什么意思? 您是说在启动后从输出电压运行 VIN 吗? 如果是这样、您就可以、而且它只是从输入电压和输出到 VIN 的二极管、因此它在两者中的较高者处运行。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到自举配置的电路、我想将其与前面讨论的更多 LED 和开关一起使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnon、

    大部分情况都是正确的。 但是、在上次数据表更新期间必须发生一些情况、因为该原理图中缺少一些连接点(它们出现在旧数据表中)。 其中"VIN"表示 VIN、D2和 C1之间应存在一个结点。 引脚2、C3、R3和 D3之间也需要有一个结点。

    我猜他们可能已经对其运行了一些自动检查、软件不喜欢4路交叉点、但没有修复连接。 您仍然需要考虑最大 VIN 引脚电压和/或使用电阻器和齐纳钳位。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢