This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62291:数据表中显示的较低电压下的效率曲线

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62291, TPS62082, TPS62130, TPS630252, BQ24298, BQ35100, TPS62130A, TPS62135, LM46001, TPS61098, TPS61291, TPS63051, TPS62136, BQ25606, BQ25601, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605695/tps62291-efficiency-curves-at-lower-voltages-that-shown-in-the-datasheet

器件型号:TPS62291
主题中讨论的其他器件: TPS62082TPS62130TPS630252BQ24298BQ35100TPS62130ATPS62135LM46001TPS61098TPS61291TPS63051TPS62136BQ25606BQ25601BQ25896

TPS62291的数据表显示了低至3.7V 输入的3.3V 输出的效率曲线。 是否有适用于3.5V 至3.7V 电压的曲线? 如果不是、是否可以根据数据表中的其他信息进行计算? 在这一点上、我不清楚数据表中的最小 Vin 到 Vout 电压是多少(即线性稳压器上的"压降"电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在100%模式部分(第9页)中进行了说明。 通常情况下、由于 Vin 的微小变化、效率变化不大。 它确实随电感器的选择而变化。

    此外、这是一款较旧的器件。 TPS62082或 TPS6209733是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 TPS62082看起来适合我的应用。

    但这引出了一个关于 TI 器件的一般性问题:通常有许多(有时甚至几十个) TI 器件可以正常工作、但对于器件的"老化"或其他因素没有指导、这些因素可能会以某种方式推动决策。 器件型号不是"递增"的、除数据表上的版权日期外、没有"年龄"的指示、 或者更重要的是、可能比其他器件寿命更长的器件(即、我不知道、假设较旧的器件会因为引入了较新的"类似"器件而停产是有效的)。 我应该如何做出这一决定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS -我还在设计中使用以下器件。 我是否应该考虑替代这些方案?

    TPS62130
    TPS630252
    BQ24298
    BQ35100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我听说您在为给定应用寻找最佳器件时遇到困难。 解决问题的方法始终很多、选择 IC 也是一样的。

    根据我的经验、我们完全不会停止大量器件。 因此、使用较新器件的原因不是这样。 更新型的器件在多个领域提供更好的性能。

    您是如何找到 TPS62291的?

    在每个 IC 的产品页面上、顶部有时会有一个"推荐的替代器件"列表、如下所示: www.ti.com/.../TPS62290

    否则,是的,D/S 的初始日期可以表明某个家庭的年龄。



    我对您选择的器件组合非常好奇。 您可以在此处发布您的方框图、还是在对话中将其私下发送给我?

    TPS62130有一个版本 TPS62130A、此版本提供一个改进的 PG 引脚功能。 但 TPS62135/6较新、体积更小、精度更高、功能更丰富。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有这些器件实际上都用于两个不同的项目、我通过使用 TI.com 上的参数搜索工具并研究相关的应用手册和参考设计来找到它们。

    下面是每个项目的电源"链"的简单方框图:

    #1:[3V-3V6原电池或 LM46001@3V6来自外部12-48V 电源]->[TPS630252]-> 3V3稳压输出至电路

    关于#1的注释:
    >有两个不同的电源选项:a)主电池或 b)外部直流电源。 对于外部直流电源、LM46001等看起来不错(峰值输出约为800mA);但我不清楚"99%最大占空比"对于该器件意味着什么。
    > TPS630252在电流方面肯定过大、但我喜欢该器件的效率和降压+升压功能、以便最大限度延长原电池的寿命。

    #2:[12V Gelcell]->[TPS62130]->[BQ24298充电3V7锂聚合物电池]->[TPS62291或 TPS62082]->3V3稳压输出至电路

    2:注意:TPS62130将12V 电压调节至5V、以为 BQ24298充电器供电。 它可根据需要通过12V Gelcell 为 LiPo 充电、这种电压并不总是存在。 理想情况下、我更愿意使用可接受12V (实际上高达14V)的充电器、但我找不到这样的器件。

    这两个项目都是 SoC 控制的器件、大部分时间都处于睡眠状态(总占空比<1%)。

    关于 TPS62130、我看不到我使用 A 版本的任何优势、从数据表中可以看出 TPS62130的效率似乎高于 TPS62135 (在其大部分负载分布下大于90%、而在>80%)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、它是两个不同的系统。 更有意义的:)

    对于#1、可通过多种方法来实现此目的、具体取决于负载上所需/允许的电压。 降压/升压转换器具有相对较高的 IQ、但如果只能在需要时打开、则没关系。 如果负载可接受一定的电压范围和/或更高或更低的电压、则升压或降压转换器可提供低得多的 Iq。 此参考设计展示了低 IQ 降压: http://www.ti.com/tool/PMP9753 TPS61291或 TPS61098/9均为低 IQ 升压。 TPS63051是一款功耗较低的降压/升压转换器。

    当比较12V 输入电压降压时、TPS62136的效率将比 TPS62135高一点。 在5V 输出电压下、这些看起来非常接近效率。

    对于#2、您是否还想使用降压/升压转换器将电池的电压降低到较低的水平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面列出了一些12V 充电器:

    bq25606 -独立

    bq25601 - I2C 控制

    bq25896 - I2C 控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我将探讨其他选项。

    对于#1、我确实需要降压/升压转换器、因为有多种电池选项、可提供3V 至3V7 (不同的成本和电池寿命曲线)、因此我必须放置更高的 Iq。 在该应用中、器件可能需要运行、直到电池电量几乎耗尽或完全耗尽。

    对于#2、我只能使用降压转换器、因为电池(锂聚合物)将在其放电周期的80-90%时间内保持>3V3。 在该应用中、LiPo 实际上永远不会达到这一点(它仅作为备用电源、当12V 电源定期在短时间内不可用时)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 BQ25896看起来非常有趣。

    顺便说一下、其他两个芯片(以及我发现的几个芯片)显示的 Vin 最大值高达13V5。 在完全充电开始时、通常会看到电池电压高达14V (BQ25896支持该电压)以下。 这使得我不愿意将13V5部件用于这个应用。 有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的大多数充电器都设计为不高于12V 壁式适配器电源、因此建议的 VINmax 较低。 这些 IC 不会因高达22V 的电压而受损、但我们会阻止工作、直到输入电压降至低于输入过压阈值。 bq25896输入 OVP 略高于 bq2560x 系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 BQ25896的问题:在阅读数据表时、尚不清楚 V-SYS 输出是否被调节、尤其是当 V-in 为13+伏时。 根据我在另一个 BQ 芯片上的经验、我假定 V-SYS 被调节并且永远不会高于 V-BATT 或者 V-charge (即~4.3V)。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 当 V (BAT)<MINSYS and then will be a no higher than V(BAT)+50mV typical. 时、V (SYS)被调节至 MINSYS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ25896的后续问题:我只想确保我正确理解 HIZ 模式的功能。 当我读取数据表时、可以通过 I2C 接口选择性地连接和断开软件控制下的 VBUS (充电源)(即通过启用 HIZ 模式断开)。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  HIZ 使充电器的运行就像未连接 VBUS 一样。  电池 FET (Q4)接通为系统供电。  流入 VBUS 的静态电流很小(几十 uA)、但仍在流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 EVM 设置了小型原型设计电路。 我能够验证设置 HIZ 位是否确实可以"虚拟断开"VBUS。 但是、大约35秒后、HIZ 返回0、并重新连接 VBUS。 我已经验证过这一点多次、包括轮询 REG00以观察位变化。 我在适配器模式下运行、通过工作台电源提供9至12伏的电压。 我在规格中找不到任何提到 HIZ 的内容、而不是"保持设置"。 即使是最简单的测试、为了不影响 HIZ、通过执行一些其他 I2C 操作(从冷上电、将0xFF 写入 REG00、然后等待)、也会得到此结果、并且是100%可重复的。 对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    HiZ 位是在看门狗定时器到期时复位为默认值的位之一。 您将需要禁用看门狗计时器并在计时器到期前向其写入1。 默认看门狗计时器过期时间为~40s。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系--看门狗即将过期。 我最初有这种想法、但由于它在不到40秒(看门狗默认值)的时间内发生、我忽略了这一理论。 但我刚才通过禁用看门狗来证明了这一点。