主题中讨论的其他器件: TPS62082、 TPS62130、 TPS630252、 BQ24298、 BQ35100、 TPS62130A、 TPS62135、 LM46001、 TPS61098、 TPS61291、 TPS63051、 TPS62136、 BQ25606、 BQ25601、 BQ25896
TPS62291的数据表显示了低至3.7V 输入的3.3V 输出的效率曲线。 是否有适用于3.5V 至3.7V 电压的曲线? 如果不是、是否可以根据数据表中的其他信息进行计算? 在这一点上、我不清楚数据表中的最小 Vin 到 Vout 电压是多少(即线性稳压器上的"压降"电压)。