This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:与 LM5060搭配使用的 CSD19536KTT /振荡

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, TINA-TI, BQ76200, LM5060, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606319/csd19536ktt-csd19536ktt-oscillation-used-with-lm5060

器件型号:CSD19536KTT
主题中讨论的其他器件: CSD19536TINA-TIBQ76200LM5060BQ76930

您好!

现在、我的客户正在评估 LM5060EVM、他们将外部 FET 从 SUM40N10-30-E3 (默认)替换为 CSD19536KTT。 然后、它们确认了所连接的电流振荡。 之后、它们添加了100欧姆栅极电阻器、然后防止振荡。 那么、让我提出以下问题。

  1. 您能不能评论为什么会发生这样的振荡?
  2. 您能不能评论一下为什么通过添加栅极电阻器来防止这种振荡?

如果您需要更多信息、请告诉我。 另请参阅发布到热插拔论坛的此主题。

此致、

Satoshi /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、
    我已联系我们的应用团队进行了一些澄清。 我希望很快能对您作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    你有更新吗? 我们将感谢您的善意回应。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间、
    回复在周末出现:

    "这取决于驱动器电路的原理。 CSD19536具有极低的栅极电荷、因此快速栅极驱动器可能会导致振荡。 添加100欧姆 Rg 会降低栅极驱动器的速度、从而消除振荡。"

    基本上、他们只是想一下、因为 CSD19536是一个相对较快的开关 FET、这可能是您看到一些振铃的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    感谢您的评论。 正如您所说的、我还认为当 FET 具有低栅极电荷时、它需要增加 Rg、那么您有没有办法计算(估计)所用 FET 的 Rg? 还是可以使用 TINA-TI Spice 模型来查看此类振荡? 我知道应该通过剪切和尝试对其进行降级、但我想在评估之前估算 Rg。

    我检查了 CSD19536在 TI 参考设计中与 bq76200、bq76930以及 LM5060配合使用。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、
    我认为这上面没有应用手册、但我已经联系了应用人员、以查看他们是否有任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    感谢您的支持。 客户了解  栅极电阻器的必要性、并考虑添加它。 但是、他需要在内部解释引起此类振荡的原因、并且可以通过添加栅极电阻器来解决此问题。 因此、如果您向您的应用团队提问、我们将不胜感激。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、
    下面是一个更彻底的响应:

    ' FET 栅极端子上出现的振荡在 FET Vth 阈值附近反弹、并导致寄生连续导通/关断事件。 因此、将产生漏极电流和电压振荡。 通过 FET 米勒 CGD 电容效应、始终存在反馈路径漏极到栅极。

    振荡主要是由于栅极、漏极和源极连接的寄生 PCB 布线电感引起的。 连同 MOSFET Ciss 和 Coss 电容参数,LC 电容器通电。
    外部栅极 Rg 用于通过降低栅极 RLC 等效电路的 Q (品质因数)来抑制栅极振荡。

    为了使用 TINA-TI 或 PSpice 等数值仿真器来复制现实世界中所见的振荡、包含精确 L+C 值的 PCB 寄生模型必须是众所周知的。
    如果仿真器未正确包含电路寄生效应,则仿真将显示理想结果和干净的波形。

    请记住、LM5060是热插拔线性应用。 使用电流镜以16uA 电流驱动 FET 栅极。
    没有计算/预测系统振荡的“配方”,或者说:使用 xxx 值,振荡消失了。
    此外、只需在 Tina 中尝试 LM 控制器+ FET 模型、就不会重复任何振荡/间歇性启动。"