This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:功能(07h)、ILIM_MainA/MAINB

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606486/tps2363-function-07h-ilim_maina-mainb

器件型号:TPS2363
主题中讨论的其他器件:TPS2590

您好!

当函数寄存器07h 的 ILIM_MAIN_A / ILIM_MAIN_B 设置为"0"时、

(Q1)

故障计时器的过流检测是否有效?

(Q2)

即使电流值是电流限制阈值的1到2倍、过流检测是否也是如此?

(第3季度)

 数据表第12页上的所有故障定义是否有效?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    感谢您关注我们的器件。  我想建议不要推荐这部分。 这是一个旧的部分、自那时以来、架构发生了很大变化。 此部件没有 EVM 板(我认为它已经过时),使用它进行设计要复杂得多(没有计算器工具)。 此外,该部件没有折返电源方案(即功率限制),这会给 FET 带来更多压力。

    此部件的支持能力有限。 如果需要12V 和3.3V 电源轨、我建议使用2x IC (热插拔)解决方案。  如果电流大于5A、我建议使用 TPS2471x (0/1/2/3)。 对于高于20A 的电流、我建议使用 TPS2477x (0/1/2)。

    如果电流低于5A、则电子保险丝可能是最佳器件(TPS2590)。 请查看下面的屏幕截图、了解适用于12V 热插拔应用的推荐解决方案。

    最后、我们的团队创建了热插拔 选择工具。 您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“Tools & software”=>然后单击“Hot Swap Selection tool”来找到它。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Aramis - San

    由于我们的客户说他想要使用成熟的器件、您能回答这个问题吗?
    但我想提出介绍我的器件。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    请查看下面的红色部分、查看我的评论/反馈:

     

    当函数寄存器07h 的 ILIM_MAIN_A / ILIM_MAIN_B 设置为"0"时

    1) 1)故障计时器的过流检测是否有效?

    否、此功能已禁用。  

    2) 2)过流检测是否即使电流值是电流限制阈值的1到2倍?

    如果电流比设定的电流限值大2倍、快速跳变功能仍会启用。 在快速跳变事件(短路)期间、器件将在500ns 左右内下拉栅极(根据数据表的 EC 表)。  

    3) 3)数据表第12页上的所有故障定义是否有效?

    我认为是这样。  

    我想建议这是一个没有 SOA 保护的简单热插拔控制器。 请考虑我在第一次答复中列出的设备:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis - San:

    请允许我向您提出有关3)的其他问题。

    在数据表中、我知道12 VFA / B 是一个 寄存器、用于指示状态、但   我可以通过更改该位来禁用快速跳变模式吗?

    我想、在检测过流后返回稳定状态时、写入"0"到12FA/B 寄存器、不是吗?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    正确的说法是、12 VFA / B 是指示当前故障状态的寄存器。 我误读了有关禁用快速跳变功能的数据表。

    遗憾的是、根据数据表、无法禁用快速跳变功能。 好消息是、我们的大多数客户不想禁用此功能。 如果发生短路事件、则 FET 可能会断开、器件也可能会下游断开。 但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Aramis P. Alvarez