This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:24节电池中的单节电压低于500mV

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605549/bq76pl455a-q1-one-cell-voltage-below-500mv-than-actual-out-of-24

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

您好 的支持团队、

我正在开发一个24个系列 BMS、采用 bq76PL455A-Q1 芯片、这是 PCB 板上的两个 PL455芯片、每个 PL455监控12个电池、到目前为止一切都很好、但我发现13个电池的电压读数始终低于实际电压0.5V。 在 该电池电压中、其余23节电池的电压波动范围在3mV 以内。

我使用来自板载 MCU 上 EVM 旁路的工具读取24节电池的电压、得到的结果完全相同。 所以在硬件上一定会有问题、请帮我解决、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carsoft、您好!

    在单元格13中、您是指顶部模块的"底部"单元格?

    我可能需要查看您的原理图、如果原理图看起来正常、可能还需要查看布局。

    它听起来可能是二极管的 Vf 或某些漏电的 I*R 压降。 您是否遵循了设计参考 :www.ti.com/.../slua791.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0513.Schematic-Prints.pdfe2e.ti.com/.../Schematic-Prints1.pdfHiDavid Wiest JR:

         我是硬件工程师,请查看原理图文件。

        每455个支持12节电池、总共24节电池、U1455最低电池串电压出现问题;U2 455是否必须与16节电池匹配、剩余的8节电池 U1 455是否匹配? U1 455是否不会出现最低灯串电压异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    是的、它是顶部模块的按钮单元、我算出了数字芯片温度读数、即这个顶部模块的42'C、这42'C 意味着什么剂量?

    顶部模块:数字芯片温度42'C /模拟 芯片温度29'C

    底部模块:数字芯片温度为39'C /模拟 芯片温度为28'C

    谢谢、

    Carsoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsoft、您好!

    bq76pl455a 在器件内部有两个裸片、一 个模拟裸片和 一个数字裸片。 在每个裸片上、ADC 都有一个温度监控电路、可以读取该电路并 计算温度。

    正如   您  从数据中看到的、模拟芯片具有更精确的温度传感器。  42 C 是 以 摄氏度为单位测量的温度。

    如果不进行调试、我仍然认为 您的0.5V 压降听起来像是 应该 连接 相邻 器件顶部/底部的二极管的 VF 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willie、

    我假设您正在使用 Carsoft。

    恐怕我对您的问题理解不好。 如果我理解正确、则问题发生在电池24中的电池1上。

    我真正关心的是 pl455 IC 每个接地引脚上的电感器。 我猜测噪声是一个问题、这就是放置噪声的原因。 但是、还有其他方法可以处理该问题、例如电池组上的 X 和 Y 电容器。

    有些电流为高频电流(ADC 测量、UART 通信、菊花链通信)。 因此、这些相对较高电流的返回电流也将流经这些电感器、这将产生尖峰。

    这些文档可能有用:

    www.ti.com/.../slua776.pdf

    www.ti.com/.../slua791.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、Willie 和我也在谈论同样的问题。

    我建议、我们是否可以同时拥有您的电子邮件地址或办公地址、然后我们可以向您详细发送硬件数据、即使是 PCB 板、必要时也是如此。

    谢谢、

    Carsoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我是 Molly 的同事,他是一名软件工程师。
    我将清楚地说明问题。
    现在、我从 IC 连接两个 bq76pl455a、U1、U2主 IC、每个 bq76pl455a 连接12节电池、总共24节电池; 但是,在第13节电池电压异常的情况下,会发生2.7V (接地端子电池1),我尝试简单地测量第13节电池电压3.2V,以查看硬件电路是否有问题,但 IC 对应于电池引脚(U1 Vsense0-Vsense1)测得的电压3.2V, 但是、当两个 bq76pl455a 开始正常运行时、相应引脚(U1 Vsense0-Vsense1)的13节电池单元 IC 侧电压低至2.7V ~ 2.8V、那么您知道我的问题了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsoft、您好!

    如果您想共享、我的电子邮件是 d-wiest@ti.com。 我们可以进一步离线讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willie、

    我认为这进一步澄清了一点,谢谢。 一个快速问题:您是否在电池上使用电压表测量了2.7V 电压? 或者您是否看到压降发生在哪里? 缩小范围将会有所帮助、因为我们可以确定 AFE 设置或硬件相关等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    测试硬件电路:VSENSE0 ~ VSENSE1平衡电路、电源直流3.3V、IC U1 VSENSE0 ~ VSENSE1电压3.3V。
    2.24节电池:13 节电池电压3.3V、IC U1 VSENSE0 ~ VSENSE1电压2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白了、谢谢。

    Carsoft