This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011-Q1:我的设计是向后推动电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604833/lm25011-q1-my-design-is-pushing-voltagebackwards

器件型号:LM25011-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25011

您好!

我的原型板有一些问题。

使用 LM25011的 IAM 参考设计或多或少、2A 负载@5V。  

我为电路提供12V 的电源和理想的电源。 但我测量的是13V 和小纹波。 在输出上、我以小负载获得1.5V 电压。 当我测量 SW 节点时、我会看到它没有切换。  

我错过了什么吗? 只需订购具有或多或少相同设计的 EVAL 板即可进行比较。  

但是、有人有任何好的理由来说明这种行为吗?  

我可以提供相关结果的图片、这很有趣。  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的原理图...看起来不错、但您需要一个 PGOOD 引脚上拉电阻器、使其达到已知电压<7V。 上拉电阻器的建议值为10K。

    请在此更改后重新测试电路。 如果仍不工作、请检查测试板上的所有连接(测量引脚1上的 Vin、检查 SW IN 上的电压、FB 引脚上的电压)。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brani、

    感谢你的答复。  

    我已经使用 LM25011评估板进行了测试、PG 引脚在该处悬空、但仍然正常工作。  

    此功能不需要 PG 引脚。  

    我已检查所有连接。  

    电压:

    提供:12V

    输入电压:12.4V (奇怪的是、应该更低、因为我还有 Vf=0、3V 的串行二极管滤波器功能)

    VFB:1.26V

    SW 节点不进行切换、也不会切换1.26V。  

    我有3个板、它们显示的行为或多或少都相同。  

    还有其他想法吗?

    谢谢

    Leith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了问题!

    CSG 引脚应接地并连接到感测电阻。