This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650832输出电容器选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606329/tps650830-tps650832-output-capacitor-selection

器件型号:TPS650830

大家好、

我使用电子表格计算输出电容器要求。

结果表明、它建议2个47uF MLCC。

我可以用2个100uF/6.3V POSCAP 替换它吗?

 

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiquille、感谢您在 e2e 论坛中将问题发布到 TPS650830。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、

    很抱歉耽误你的时间。 是的、只要总 ESR 保持较低、就可以使用 POSCAP 替换 MLCC。

    此致、
    Jay