This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:禁用 TS 故障

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605948/bq25120-ts-faults-disabling

器件型号:BQ25120
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我将 bq25120电池充电器与外部热敏电阻配合使用。 在充电时、温度超过热阈值时、状态寄存器发生故障(寄存器地址0x00 <- 0xC0)、不允许读取充电结束(DONE:寄存器地址0x00 <- 0x80)、即使充电继续。 在读取状态寄存器之前、我尝试禁用 TS 功能(TS_EN <- 0、寄存器0x02中的位7)、但状态寄存器中的故障位不会改变。

我想查看充电何时结束。 可以帮帮我吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzo、您好!

    我已在 BQ25120 EVM 上尝试过此操作、但未发现此问题。 禁用 TS 功能可清除故障并重新开始充电。 您能否发布您的原理图? 请确保禁用 TS 功能位被正确写入。 您是否正在使用 bqStudio 软件?  

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的快速回答。 原理图如下。 我们检查了 TS 禁用(我们在 0x02寄存器中复位 TS_EN)。 之后、我们读取状态寄存器(0x00地址)、通常会找到故障(STAT_0/1位)。 TS 禁用后、读取状态寄存器之前是否需要间隔时间?

    我们不使用 bqstudio 软件。

    谢谢你。 此致。

    Renzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzo、

    遗憾的是、我无法看到原理图。 您能不能再发布一下。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    原理图随附。  希望您能阅读。

    谢谢。

    Renzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renzo、

    TS 更改需要50ms 的抗尖峰脉冲时间、如数据表第13页所示。 但愿这对您有所帮助。

    -Raheem

    ---如果  您的问题得到了解答,请单击此帖子上的“验证答案”按钮---