This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:未使用 EV2300、BQ76920EVM 和 BQ78350更新命令

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606243/bq76920evm-commands-not-updated-using-ev2300-bq76920evm-and-bq78350

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIO

大家好、

我将 EV2300与 BQ76920EVM 和 BQ78350分页 IC 搭配使用。

我使用 Battery Monitoring Studio 发送的命令不会反映在 bq78350评估 IC 中。

FET 使能选项未得到反映、FET 未启用。

当负载与 BQ76920EVM 连接时、电流校准失败。

我已经按照 BQ76920EVM 用户手册中所述的所有步骤操作。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否附加 bqStudio 寄存器屏幕的屏幕截图? 我想了解标志是如何设置的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答!

    我们现在已重新安装 bqstudio,并且能够成功地对5节电池(默认配置)进行当前校准。

    然后、我们将电池配置更改为3节电池、然后尝试 使用9V 电源电压再次进行电流校准。 但是、我们再次遇到相同的误差电流校准失败、FET EN 命令不再启用电流。

    我已附加了3节电池测试的屏幕截图、其中我们得到了此错误。

    寄存器映射

    地图2.  

    整体屏幕-

    非常感谢您的支持  

    此致

    Swaroop  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从5S 切换到3S 时、您是否短路了电压输入引脚? EVM 用户指南提供了一个表格来帮助实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢现在一切正常。

    我们在阅读用户指南时漏掉了一点,现在我们已将 VC4-VC3和 VC5-VC4短接,一切都按预期工作。

    非常感谢这种迅速反应。

    正在寻找您将来的支持。

    我附加了图片、以便在一切正常时参考。

    此致

    Swaroop