This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:LM5141-Q1在空载时的行为

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605806/lm5141-q1-lm5141-q1-behavior-at-no-load

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141

尊敬的支持团队

我的客户评估了 LM5141-Q1、并且在空载时 Vout 纹波增加。( 峰间电压约为2V)

这种行为是否正常运行?

  我猜 LM5141会重复待机模式和开关。

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2V 峰间 噪声非常大。  您是否有可以共享的原理图和示波器截图。  确保在输出电容器两端使用短接地导线进行测量。

    Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的快速响应。

    我附上了客户的波形和计算表。

    请提供相关建议。

    此致

    永川体野郎

    e2e.ti.com/.../LM5140ADESIGN_2D00_CALC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro、

    我是 LM5141的系统工程师。  我同意 David 的说法、2V 的纹波比我看到的要高得多。  当 LM5141处于极轻负载( 脉冲跳跃模式)的 DEMB 模式时、正常纹波电压低于50mV。 我需要查看您的原理图、并向我提供您的设计规格、输入电压范围、输出电流范围、以及测量输出纹波时的负载和输入电压是多少?

    Terry Allinder