This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:如何将其关闭

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603972/tps65910-how-to-shut-it-off

器件型号:TPS65910

这与 另一个线程有关。  我正在尝试了解从引脚和/或寄存器电平到关闭 TPS65910的正确方法、即如何使其关闭。  是否需要 PWRHOLD 信号、或者是否可以通过软件完全启动关断?  理想情况下、我希望使用 PWRON 为电路板加电、并通过软件断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    可以通过多种方法来打开和关闭器件。 如果您使用的是入门套件、PWRON 引脚将连接到外部按钮。 您只能使用按钮从 PWRON 引脚启动一个接通条件。 此外、TPS65910的 PWRHOLD 引脚上拉至3.3V、不由处理器驱动、这意味着您无法通过仅用于控制 PWRHOLD 引脚的软件启动加电。 不能仅通过使用软件和寄存器来为器件加电或关断。 您可以参阅 数据表的第6.3.1节 、更好地了解状态图和电源开/关条件。 此外、如果 需要、此处链接了入门套件的原理图文件以供参考。

    此致、

    Raymundo Hernandez-Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Raymundo Hernandez-Toscan"]如果您使用的是入门套件,PWRON 引脚与外部按钮相连。 您只能使用按钮从 PWRON 引脚启动一个接通条件。[/quot]

    这样按钮只能通电就可以了。  我需要的行为是 PC 的行为、即您在物理上按下按钮来打开它、但您通过操作系统将其断电。

    [引用用户="Raymundo Hernandez-Toscana">此外 、TPS65910的 PWRHOLD 引脚 上拉至3.3V、不由处理器驱动、这意味着您无法仅通过软件启动加电以控制 PWRHOLD 引脚。 [/报价]

    此主题是关断。  将 PWRHOLD 拉至3.3V 是否会对关断产生影响?  是否可以使用 DEV_OFF 位将其关断、或者是否会遇到问题?  您能否尝试就如何关闭入门套件上的 TPS65910向我提供一个非常具体的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果 AM335x PMIC_PWR_EN 引脚连接到 TPS65910的 PWRHOLD、则需要将此行作为器件树中 AM335x RTC 条目的一部分、以便在关断时使 PMIC_PWR_EN 变为低电平、从而关闭 TPS65910:

    RTC{(&R)

           时钟=<&clk_32768_ck>、<&clkdiv32k_ick>;

           时钟名称="ext-clk"、"int-clk";

           系统功率控制器;

    };

    我没有机会对其进行测试、但我认为在 PWRHOLD 为高电平时、TPS65910驱动器有一个称为 ti、系统电源控制器的属性、我相信它会通过 I2C 发送断电命令。  我想我不会有机会查看这个问题、所以我将继续"验证"这个答案。  如果其他人有更多信息、请分享。  谢谢!