请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610EVM 下面是 在施加外部电源的情况下、通过在 BQ24610-EVM 的相应引脚上使用数字万用表测量的电压。
VCC=12.15V
PG = 0V。
REGN=6V
STAT 1 -3.4V
STAT 2-3.4V
VFB=.934V
CE-3.28V
ACDRV-7.2V
BATTDRV-9.28V
如果外部电源断开、电池将为系统供电、但 系统不会为电池充电。