This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:电池无法充电

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606375/bq24610evm-battery-wont-charge

器件型号:BQ24610EVM

下面是  在施加外部电源的情况下、通过在 BQ24610-EVM 的相应引脚上使用数字万用表测量的电压。  

VCC=12.15V

PG = 0V。

REGN=6V

STAT 1 -3.4V

STAT 2-3.4V

VFB=.934V

CE-3.28V

ACDRV-7.2V

BATTDRV-9.28V

如果外部电源断开、电池将为系统供电、但 系统不会为电池充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    '如果外部电源断开、电池将为系统供电'
    这是正确的、因为我们需要使用或不使用外部电源(适配器)来维持系统电源。

    "尽管系统不会为电池充电"
    我对它有点困惑。 您的问题是关于不充电还是其他问题?

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统根本不会为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    您可以参阅数据表的"启用/禁用充电"部分。 您可以看到、仅当存在外部电源时才会启用充电。 因此、如果没有外部电源、系统将不会为电池充电。 这是正常现象。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接外部电源时、系统不会为电池充电。 我认为我们不在这里的同一页上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有任何帮助,将不胜感激。 在施加外部电源时、系统不会启用充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    很抱歉耽误你的时间。 由于系统不是电源、我想您说的是系统会为电池供电。

    根据您的测量结果、/PG 低电平表示充电器未处于睡眠模式、UVLO 和 ACOV。 ACDRV 和 BATDRV 看起来工作正常。 请帮我检查 TS 引脚。 您的测试中是否发生了任何 TS 故障?

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您没有对 EVM 板进行任何更改、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有做任何修改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS 引脚的读数为5.2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    TS 引脚电压决定电池温度。 您可以参阅数据表中的温度部分。 如果 VTS 高于 VLTF (73.4% VREF、VREF=3.3V)、充电将被暂停。 您能否检查您的电池是否有问题导致此温度故障?

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    抱歉、VLTF 是73.5% VREF。 您是将电池 TS 连接到 EVM 板还是仅在其上施加一个电压?

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    蓄电池未连接温度传感器、因此 TS 电路未连接任何元件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将一个5V 负载连接到我刚刚移除的 ts 引脚、现在的读数为3.2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    请在 VREF 到 TS 到 GND 之间添加一个分压器(10kohm/10komh)、以使 VTS=1/2 VREF。 它可以让充电器确定电池处于良好温度。 将继续充电。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢我是否应该将5V 负载重新连接到 TS 输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、只需在其上使用分频器。

    谢谢、
    Ann Lien