This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:EN 引脚、WD 短脉冲和下降沿计时问题

Guru**** 2374080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604114/tps7a63-q1-question-for-en-pin-wd-short-pulse-and-falling-edge-timing

器件型号:TPS7A63-Q1

你好

 

我对 TPS7A6350-Q1有一些疑问。

 

1)

EN 引脚的输入电流是多少?

如果输入电流取决于输入电压、请告诉我内部下拉电阻值。

 

2)

当 WD 输入信号宽度小于3 x t (WD_OUT)时、会发生什么情况?

只需忽略该短脉冲信号? 或者、当该短路 WD 脉冲出现时会发生故障?

 

3)

WD 输入信号的下降沿时序是否有任何限制?

WD 能否保持高电平直到下一个 OW、并在该 OW 周期变为低电平、如下图(1)所示?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    遗憾的是、我们目前内部没有这些器件。 我们需要在工作台上获取一些测量结果并返回给您。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我们对迟迟不作出答复表示歉意、并感谢您的耐心。

    1) EN 引脚的输入电流是多少?
    如果输入电流取决于输入电压、请告诉我内部下拉电阻值。

    a)内部下拉电流为8uA 电流源。

    2)当 WD 输入信号宽度小于3 x t (WD_OUT)时、会发生什么情况?
    只需忽略该短脉冲信号? 或者、当该短路 WD 脉冲出现时会发生故障?

    a)我们建议保持3 x t (WD_OUT)、以确保看门狗识别每个脉冲。 看门狗可以识别或不能识别较短的脉冲。 如果看门狗不能识别较短的脉冲、则会发生故障。

    3) WD 输入信号的下降沿定时是否有任何限制?
    WD 能否保持高电平直到下一个 OW、并在该 OW 周期变为低电平、如下图(1)所示?

    a)看门狗由阈值触发而不是边沿触发。 这意味着只要达到阈值、WD 上的压摆率就无关紧要。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您的回答。

    关于3)、我想知道 WD 下降沿是否必须是超薄的闭合窗口。
    因为 我  的系统中的 WD 信号约为50%占空比 PWM。 因此、WD 下降沿计时 可能处于开窗口状态。
    我想确认它是否正常。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    重要的是 WD 脉冲的频率、而不是占空比。  在 WD 上哪个边沿超过阈值(VIL 或 VIH)会首先复位计时器。  例如、如果下降沿是第一个越过阈值的边沿、那么下一个下降沿必须在下一个打开窗口期间穿过 Vil、以防止看门狗超时。  只要在每个打开的窗口中 WD 从高于 VIH 转换到低于 VIL、WD 何时再次返回高于 VIH (打开或关闭窗口)就无关紧要。

    EVM 用户指南可能在下表中对此进行了最详细的解释。  您必须根据内部振荡器的频率将 PWM 信号的频率设置在工作频率范围内:

    非常尊重、

    Ryan