This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:UCD90160A

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605928/fusion_digital_power_designer-ucd90160a

器件型号:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

您好!

我在 Fusion Digital Power Designer 15 GPO 中进行配置。

但是我想配置其中一个 GPO、我在 GPO 窗口中看到的只是前七个 GPO 的原因?

是否有任何设置可以看到所有 GPO

只有7个 GPO 可供选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正确的行为。
    只有前8个 GPO 可用作逻辑的输入。 由于您正在尝试配置第一个 GPO、因此仅可使用7个 GPO。
    谢谢
    Yihe