This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060/启动期间的输入电流振荡

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, CSD19532KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600093/lm5060-lm5060-input-current-oscillation-during-start-up

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTTCSD19536CSD19532KTTCSD

您好!

我的客户在其测试板上启动期间面临输入电流振荡。 现在、他们将 TI 的 CSD19536KTT 用作外部 FET。  他们尝试将其替换为 LM5060EVM 上使用的 SUM40N10-30-E3、然后此问题如附件所示得到解决。 因此、似乎需要注意选择外部 FET。 实际上 、与 SUM40N10-30-E3相比、CSD19536KTT 具有更大的 Qg 和更小的 RDS (on)。

请参阅随附的波形、并给出 您的意见、说明使用 CSD19536KTT 时发生这种行为的原因。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    与 SUM40N10-30-E3相比、CSD19536具有较高的跨导(Δ Iout /Δ Vgs)。 在 G-S 上尝试 RC 1000或2k 与1000pF 至5600pF 串联。 让我知道它的行为方式、我们可以从那里开始。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这是在栅极和源极之间添加 RC 的波形的结果、但仍可以看到输入电流振荡。 他们在附件中添加了 RC。 这是否遵循了您的建议?

    波形是在 R=1k 和 C=2200pF 条件下测得的、同时也尝试了 R=2k、C=2200pF 和 R=2k、C=4400pF 条件下测得的、但行为并未改善。 因此、对于以下问题、请继续提供您的意见。

    1. 您能否建议其他解决方案来改善这种行为?
    2. 您能否解释一下更高跨导率导致此行为的原因?
    3. 您是否有跨导限制指南来选择 合适的 FET? 例如、您是否可以建议使用 CSD19532KTT (GFS=113S (typ))进行正确操作?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您能再作评论吗? 如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    我怀疑 CSD 器件的高跨导会导致栅极斜坡期间看起来不稳定的情况、RC 应抑制这种情况。 在给定上升时间的情况下、看起来您为 SS 安装了栅极- GND 电容器。 您还可以添加一个不带电阻器 g 的10nF 来查看影响。 您能否提供上面所示值的原理图? 我可能需要在 EVM 上进行此操作、但几天内无法完成。 如果您有 EVM、也可以。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将直接向您发送客户的原理图。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    尝试添加一个10欧姆至30欧姆的栅极电阻器。 您可以使用和不使用 RC 栅极-源极来尝试这种方法。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您对栅极电阻器的建议。 客户尝试添加100、1.1k 和11k 作为栅极电阻器、然后可以看到所有电阻器都正常启动而没有振荡。 但是、它们确认断电时的短脉冲电流是额外的行为。 那么、当添加栅极电阻器时、请让我问以下问题。

    • 您建议栅极电阻器使用哪种电阻器值? 如果较小的值更好、请告诉我使用较大值时的问题。
    • 您能否就断电时脉冲电流短路的原因提出意见、以及如何防止出现这种情况?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    下面以红色显示我对这两个问题的评论:

    1.您建议栅极电阻器使用哪种电阻器值? 如果较小的值更好、请告诉我使用较大值时的问题。

    我们通常建议 使用10欧姆电阻器。  精确值是相当任意的。 您不需要太大,否则会减慢关闭时间。 您不需要太小,否则效果极小。 100欧姆电阻器可能很高(不建议使用)、并且降低关断时间可能会违反 FET 的 SOA。  

    2.您能否就断电时脉冲电流短路的原因提出意见、以及如何防止出现这种情况?

    我认为 、当栅极关闭且 Vgs 接近其阈值时、输出电容器会向下游负载提供突发电流。 电流是从输出端(FET 源极)还是从输入端(FET 的漏极)测得的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:

    感谢您的支持。 关于断电时的脉冲电流、可以在输出端(FET 的源极)看到。 这意味着当 FET 关断时、该电流从输入流向输出。

    此致、
    Satoshi