This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5069:LM5059

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605934/tina-spice-lm5069-lm5059

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

e2e.ti.com/.../TI-E2E-Community.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、

    您提供的链接太难阅读...因此我无法确定此处请求的内容。 请您澄清一下吗?

    谢谢、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、
    主席先生,我的问题是……在 LM5069中使用肖特基二极管的原因是什么?数据表中提供了这种方法。LM5069有两个 LM5069,即 Lm5069-1和 LM5069-2,其给定值(如 LM5069)是可编程的。 我想知道上述2中的哪一个是可编程的。
    谢谢、
    Akshay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    欢迎使用 E2E! 要回答您关于肖特基二极管的第一个问题、我们建议所有具有热插拔控制器的设计在输入端使用 TVS 二极管、在输出端使用肖特基二极管(针对瞬态)。 所有导线都具有布线电感、如果发生热短路或严重过流、这些导线可能会在输入和输出端产生巨大的电压变化。 我推荐使用 B380-13-F 肖特基二极管、并确保 TVS 二极管在最坏钳位电流下将电压钳制在低于器件最大绝对值的水平。

    要回答您的第二个问题、LM5069是一款模拟器 件、您可以通过无源元件(电阻器和电容器)对电流限制、功率限制、故障计时器等进行编程。 这就是程序的含义。 好消息 是、我们拥有一款易于使用的计算器工具、可帮助客户使用 LM5069进行设计(并进行基本编程)。  

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助您填写 Excel 电子表格、我们提供了易于理解的视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    最后但同样重要 的是、LM5069-1为闭锁版本、LM5069-2为重试版本。 这意味着、在故障检测后、LM5069-1闭锁并需要进行下电上电。 而 LM5069-2将自行重试(数据表上的重试占空比)、无需进行下电上电。  

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢先生、
    Aramis P. Alvarez