This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019AEVM:UCC28019A 定制电压

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605777/ucc28019aevm-ucc28019a-custom-voltages

器件型号:UCC28019AEVM
主题中讨论的其他器件:UCC28019UCC28019A

我们正在重新设计较旧的产品系列以满足 PFC 要求、其中我们的低压 PFC 级由36V 降压变压器供电、所需的输出为60VDC

我们一直在评估 UCC28019。

我认为、考虑 到转换器的较低输入电压、将 RVIns1的值从6.5MOhm 缩放到接近2Mohm 的值是合乎逻辑的、但是、在这样做的同时、Excel 工具不会更新低于欠压保护阈值的新值、 保持在76V。 这是错误吗?

VIN 引脚是否仅用于欠压检测、或者是否还用于调整输入电流以匹配输入电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28019A 计算器在欠压电压计算方面存在错误、您应该使用数据表的方程第7.3.2.2节来正确计算欠压和欠压。 很抱歉造成混淆。 我们正在修改计算器工具。
    此致
    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的验证。

    此致。