This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:Quot 的缩放设置"电源轨配置"选项卡在监控电压后消失(Fusion V7.0.11)

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605587/ucd90160-scaling-settings-of-rail-configuration-tab-disappears-after-monitoring-voltages-fusion-v7-0-11

器件型号:UCD90160

您好!

我注意到、有时我需要完全保留器件配置、因为"电源轨配置选项卡"中的"缩放"对话框突然消失。

我可以通过以下方式重现此问题:

1) 1)开始器件配置、转到"Rails 配置"选项卡:一切正常

2) 2)转至 Monitor One (监控器一)、查看电流轨的监控器

3) 3)在监护仪中时将导轨切换至不同的导轨(右上角)

4) 4)返回到"Configure"->"Rail Configuration"对话框的缩放部分现已丢失。

此致

布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您发现此问题并提供重现此问题的说明。

    我们将在未来的 GUI 版本中对此进行修复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    完美,谢谢!

    谢谢
    布恩