This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:当 BQ25570的 VOUT 引脚处于低电平时、从不同电源到 BQ25570的 VOUT 引脚的2V 电压是否安全、即集成降压转换器关闭且 VOUT 没有输出? 在这种情况下、流经 VOUT 的泄漏电流是多少

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS61098

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605608/bq25570-is-it-safe-to-have-a-voltage-of-2v-from-a-different-power-source-to-the-vout-pin-of-bq25570-when-it-s-vout_en-is-low-i-e-the-integrated-buck-converter-is-off-and-there-is-no-output-at-vout-what-will-be-the-leakage-cur

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: TPS61098

我正在设计具有两个电源的定制板。 一个是 BQ25570、另一个是单独的升压转换器(确切地说是 TPS61098)。 当 BQ25570没有从其 VOUT 信号输出任何内容时、即由于 VBAT_OK 为低电平、降压转换器关闭、我们是否可以将单独的升压转换器的输出2V 输出输入 VOUT (以及负载)?

升压转换器的输出端有一个肖特基二极管、因此当 BQ25570处于活动状态时、它不会将电流泄漏到升压转换器中。 但是、BQ25570的 VOUT 没有肖特基二极管、我不想保留一个、因为我希望降压转换器输出最小有用电压。

在这些情况下、将通过 VOUT 引脚产生较大的泄漏、或者不会出现泄漏、因为在降压转换器关闭时、BQ25570内部可能有一些 MOSFET 关闭、从而防止任何泄漏 (来自连接到负载和 VOUT 的 TPS61098输出)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santam、

    关于电压、您应该可以正常工作、因为2V 在 VOUT 的电压范围内。

    我测试了您的设置、泄漏电流大约为30nA、这不应该成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    30nA 足够小、我可以继续进行设计。 感谢您的回复。

    您是否想分享一些有关您如何获得该泄漏电流的见解? 降压转换器关闭时、BQ25570的 VOUT 引脚是否有任何等效引脚图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santam、
    我通过将2V 电源连接到 BQ25570EVM 的 VOUT 引脚并使 VOUT_EN 处于低电平、获得了该泄漏电流。 降压转换器关闭时 BQ25570的 VOUT 引脚的图与下面所示数据表中的图相同。 唯一的区别是降压 FET 将关断。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了!!
    当您在 VOUT 时、您是否也可以检查它、当我们在 VOUT 连接2V (如您在第一次测试中所做的那样、来自外部电源)时、如果降压转换器仍然启用、即降压转换器本身输出大约2V。
    我提出这一问题是因为在我的设计中、这种情况将在很短的时间内发生。
    非常感谢 Raheem 的努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    桑坦姆
    没有问题。 泄漏保持不变
    -Raheem