请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982-EVM 主题中讨论的其他器件:TPS65982
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我们的客户使用 TPS65982进行系统开发(仅限 Sink)、并为我们提供固件(.bin)文件和项目(.pjt)、以便 使用我们的产品验证其 VDM 命令。
因此、我们 购买 了 TPS95982 - EVM 并使用 客户 固件替换原始固件、但 在固件更新和重新供电后、它无法再执行 PD 合同。
以下是我的问题:
1.我继续使用由 Aardvark (SPI)和 闪存中心 GUI 更新的固件、但客户 固件仅为64KB、而不是1024KB。 此过程 是否正确?
2. TPS65982 EVM 仅作为一个耗电元件时、是否可以通过 Type C 连接器供电?
3.我尝试通过 TPS6598x 实用程序 GUI 更新 FW,但 当我单击“测试配置设置”时,它会显示以下错误消息。 如何解决?
谢谢!