This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65982-EVM:TPS95982 - EVM 固件下载

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604040/webench-tools-tps65982-evm-tps95982---evm-fw-download

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们的客户使用 TPS65982进行系统开发(仅限 Sink)、并为我们提供固件(.bin)文件和项目(.pjt)、以便 使用我们的产品验证其 VDM 命令。

因此、我们 购买 了 TPS95982 - EVM 并使用 客户 固件替换原始固件、但 在固件更新和重新供电后、它无法再执行 PD 合同。

以下是我的问题:

1.我继续使用由 Aardvark (SPI)和 闪存中心 GUI 更新的固件、但客户 固件仅为64KB、而不是1024KB。  此过程 是否正确?

 2. TPS65982 EVM 仅作为一个耗电元件时、是否可以通过 Type C 连接器供电?

3.我尝试通过  TPS6598x 实用程序 GUI 更新 FW,但    当我单击“测试配置设置”时,它会显示以下错误消息。 如何解决?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Otto、

    您能否确认已将"aardvark.dll"和"aardvark.py.py"文件导入到正确的位置? 请按照应用定制用户指南第3.1节中的步骤操作:

    您应将其粘贴到下图中突出显示的正确位置:

    谢谢、

    Eric