SLUSBZ5B 中介绍了 BQ34Z100-G1充电终止指示、该指示已于2016年7月修订、第7.3.11节、但第1 (b)节对如何计算容量累积变化阈值进行了难以理解的说明。 0.25mAh 的引用大概是指从子类 ID 36和偏移2开始存储在闪存中的任何值、该子类标识为"最小锥形容量"、默认值为25mAh (而不是0.25mAh)。 对锥形电流窗口的引用必须引用相同名称(子类 ID 36和偏移6)的闪存位置、对于该位置、单位似乎是秒(而不是小时)。 因此,计算能力阈值的任何累积变化的一个有效示例将会很有帮助,特别是对于不使用评估硬件或软件的人。 是否有人可以腾出时间来提供一个、请吗?