This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电终止-容量计算的累积变化

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605437/bq34z100-g1-charge-termination---accumulated-change-in-capacity-calculation

器件型号:BQ34Z100-G1

SLUSBZ5B 中介绍了 BQ34Z100-G1充电终止指示、该指示已于2016年7月修订、第7.3.11节、但第1 (b)节对如何计算容量累积变化阈值进行了难以理解的说明。 0.25mAh 的引用大概是指从子类 ID 36和偏移2开始存储在闪存中的任何值、该子类标识为"最小锥形容量"、默认值为25mAh (而不是0.25mAh)。 对锥形电流窗口的引用必须引用相同名称(子类 ID 36和偏移6)的闪存位置、对于该位置、单位似乎是秒(而不是小时)。 因此,计算能力阈值的任何累积变化的一个有效示例将会很有帮助,特别是对于不使用评估硬件或软件的人。 是否有人可以腾出时间来提供一个、请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    此博客介绍了如何计算累积电荷。 这里有一个 Excel 工作表、显示了分步过程。
    我相信你所说的片段有一个错误。 1(b)应为:在同一时期内,容量的累积变化>最小锥度容量。 此参数的默认值为25mAh。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Onyx。 您针对1 (b)的措辞比 TI 文献更有意义。 因此、由于每小时有3600秒、如果将锥形电流窗口(以秒为单位)设置为40、并且将最小锥形电容(以 mAh 为单位)设置为 到25、2.25A 的平均充电电流将仅达到设定的阈值、以便在设定的窗口周期内实现容量的累积变化。

    2.25A * 40秒/3600 = 0.025Ah

    但是、假设充电效率确实是100%、芯片认为是100%。 实际上、铅酸电池的实际充电效率可能会低得多。 假设芯片不知道容量的实际累积变化、而是通过测量充电电流并根据闪存子类34设置的静态 PBA 充电效率和从4开始的偏移量(但目前不是通过使用其他效率设置)来进行修改来计算。 因此、如果闪存子类34和从4开始的偏移设置为50%、那么芯片会考虑达到上一段中设置的容量累积变化的实际电流是多少?

    感谢你的帮助。
    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我回答了

    谢谢
    Onyx