This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:验证是否为完整的电池管理系统选择了 IC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ34Z100, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602354/bq76920-to-verify-the-selection-of-ics-for-a-complete-battery-management-system

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ24618BQ34Z100

尊敬的所有人:

我选择了波纹 IC、以便在完整的电池管理系统中工作。

-充电器:BQ24618 (独立1-6 C 充电器)

-仪表:BQ34Z100 (主机控制的电量监测计)

- motitor:BQ76920 (主机控制保护)

-主机:C2000 MCU

充电器独立工作。 监测计和监测器由 C2000 MCU 控制。

这是我第一次进行电池管理。

请考虑 IC 并进行验证?

提前感谢。

此致、

Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ras、

    我不明白为什么它们不能协同工作。 只要您拥有正确的组件并按照每个 DS 的应用部分操作、我就不会看到您有任何问题。 如果您卡住、请随时返回。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miguel、

    我设计了一个完整的电池管理系统。

    由于这是我的第一个基于电池的项目、我不确定 IC 的组合能否正常工作。

    此致、

    Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、上述连接是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从较高的层面来说、是的、它看起来确实是真的。